En savoir plus

La centrale électrique d’Oklahoma est parvenue à réduire de 25 à 35 minutes les démarrages à froid grâce à une plate-forme d’automatisation unique

Oklahoma Gas and Electric

Oklahoma Gas & Electric a standardisé le système numérique de contrôle-commande Ovation d’Emerson au sein de la centrale électrique à cycle combiné Redbud, et a immédiatement renforcé la fiabilité et harmonisé les activités opérationnelles dans toutes les unités. (Photo reproduite avec l’autorisation de Oklahoma Gas and Electric Company)​

Emerson a réalisé un projet au sein de la centrale à cycle combiné OG&E Redbud pour mettre à niveau et unifier neuf systèmes de contrôle-commande différents de quatre unités en seulement 16 semaines 

​PITTSBURGH (16 juin 2020) —
En installant la technologie Ovation™ d’Emerson dans la centrale à cycle combiné Redbud, Oklahoma Gas and Electric (OG&E) a profité de nombreux avantages, notamment la possibilité d’accélérer le démarrage à froid de chaque unité de 25 à 35 minutes, ce qui permet au service public d’électricité de générer plus rapidement des mégawatts et de réduire ainsi les coûts des combustibles.

Située à Luther, Oklahoma, la centrale Redbud est composée de quatre unités 1x1 identiques générant une puissance combinée de 1 230 mégawatts. La centrale a débuté ses activités commerciales en 2003 et était équipée de systèmes de contrôle-commande issus de neuf fournisseurs différents. Cet ensemble disparate de systèmes de contrôle-commande a posé de nombreux défis.

« Nous étions conscients des inefficacités inhérentes à l’utilisation de plusieurs systèmes de contrôle-commande différents. » Nous voulions intégrer une plate-forme d’automatisation standard afin d’améliorer la fiabilité et la cohérence dans toutes les unités », a déclaré Khoa, le chef de projet pour la mise à niveau du contrôle commande d’OG&E. « En travaillant avec Emerson, nous avons pu réaliser cette mise à niveau majeure du contrôle commande dans des délais très courts. Nous avons constaté un impact positif quasi immédiat sur nos opérations. »

Pour rectifier le manque d’efficacité, Emerson a remplacé les systèmes de contrôle-commande pour turbines à vapeur, ainsi que les systèmes statiques d’excitation et de surveillance des vibrations par une solution intégrée Ovation. En outre, Emerson a réalisé des adaptations mécaniques complexes sur les turbines à vapeur pour éliminer les points de défaillance uniques et fournir une réponse plus précise et plus rapide. Grâce à l’amélioration et au réglage du contrôle des turbines à vapeur, ainsi qu’à la conception mécanique redondante, les turbines peuvent atteindre plus rapidement le point de consigne, réduisant ainsi le temps de démarrage à froid de 25 à 35 minutes par unité.

De plus, les activités de dépannage au sein de l’usine pouvaient prendre plusieurs jours en raison de la perte de temps liée aux longs trajets pour se rendre au site, d’une documentation incomplète et de la collecte manuelle des données. Via l’établissement d’une liaison sur un réseau unique, le système Ovation de chaque unité communique avec les systèmes de contrôle-commande des turbines à combustion OEM pour le contrôle et la surveillance.

Auparavant, le personnel de l’usine n’avait pas une bonne connaissance de la logique de contrôle et devait surveiller plusieurs écrans de procédés et d’alarmes de différents fournisseurs. En faisant baisser le nombre de feuilles de contrôle de plusieurs milliers à quelques centaines et en mettant en œuvre des stratégies d’alarmes et de graphiques, et une logique cohérente dans toute la centrale, Emerson a permis au personnel d’avoir une plus grande visibilité sur les procédés de l’usine pour identifier plus rapidement les problèmes et les résoudre avant qu’ils ne s'intensifient.

Les travaux au sein des quatre unités ont été réalisés au cours d’un arrêt technique de 16 semaines ; il s’agit du délai généralement accordé pour les mises à niveau majeures des contrôles d’une seule unité. Cela a été possible grâce à l’étroite collaboration entre Emerson et OG&E. Des réunions techniques hebdomadaires et préparatoires avant l’installation ont permis de garantir la bonne exécution du projet dans les délais.

« OG&E suit la trajectoire de nos autres clients qui ont opté pour une plate-forme de contrôle intégrée commune à toutes les unités, à toutes les usines, voire à tous les parcs » a déclaré Bob Yeager, président de la division Solutions pour l’énergie et l’eau d’Emerson. « OG&E a fait preuve d’une vision hors du commun en identifiant la façon d’améliorer l’exploitation au sein de la centrale Redbud, ce qui lui a permis de fournir de l’énergie de manière plus efficace et fiable à la communauté. » 

À propos d’OG&E

Oklahoma Gas and Electric Company, une filiale d’OGE Energy Corp. (NYSE : OGE), est le distributeur d’électricité le plus important d’Oklahoma. Depuis plus d’un siècle, nous fournissons à nos clients de l’Oklahoma et des régions de l’ouest de l’Arkansas, via un réseau sûr et fiable, l’électricité dont ils ont besoin pour leurs entreprises et maisons en proposant les tarifs électriques les plus bas du pays selon S&P Global Market Intelligence. Nos employés se sont engagés à générer et à fournir de l’électricité, à protéger l’environnement et à fournir un excellent service à près de 860 000 clients. OG&E a une capacité de production électrique de 7 081 MW alimentée par le charbon à faible teneur en soufre, le gaz naturel, le vent et le solaire. Les employés d’OG&E vivent, travaillent et se portent volontaires dans les communautés que nous servons. Pour en savoir plus sur OG&E, consultez notre page http://www.oge.com ou suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/ogepower et sur Twitter : @OGandE.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.