Mining Application

Ball Mill Rejects Line Isolation

Maximize mill uptime and decrease water usage with isolation solutions that perform in the rigors of rejects processing.
Mine Ball Mill

More Productive Ball Mills With Reliable Rejects Handling

After grinding in the ball mill, fragments of ore remain that are too large to pass through the screen to the next phase. These fragments, along with foreign matter that can include broken balls from the mill, are ushered to the rejects line. Valves isolating these lines must provide zero leakage shutoff to prevent valuable water loss, while also being robust enough to resist severe impact damage.

Read More...
Click to continue reading More Productive Ball Mills With Reliable Rejects Handling

Expert Insights

Sergei Mishin
Garantire la qualità nella produzione di componenti per batterie agli...

Le vendite globali di veicoli elettrici (EV) stanno crescendo e rappresentano il 10% di tutte le nuove auto vendute nel 2022, ma report suggeriscono che le vendite di veicoli elettrici sono destinate ad aumentare fino a circa il 60% entro il 2030 per allinearsi all’obiettivo di emissioni zero entro il 2050. L’avanzamento della tecnologia delle batterie agli ioni di litio è stato fondamentale...

read more
Sergei Mishin
Garantizar la calidad en la fabricación de componentes para baterías de...

Las ventas mundiales de vehículos eléctricos (VE) están creciendo y representaron el 10 % de todos los coches nuevos vendidos en 2022, pero los informes sugieren que las ventas de VE deben aumentar hasta aproximadamente el 60 % en 2030 para alinearse con el objetivo de cero emisiones netas para 2050. El avance de la tecnología de las baterías de iones de litio ha sido fundamental para la...

read more
Sergei Mishin
Assurer la qualité dans la fabrication des composants des batteries au...

Les ventes mondiales de véhicules électriques (VE) sont en hausse et représentent 10 % de toutes les voitures neuves vendues en 2022. Les rapports indiquent que les ventes de VE devraient passer à environ 60 % d’ici 2030 pour s’aligner sur l’objectif net zéro d’ici 2050. Les progrès de la technologie des batteries au lithium ont joué un rôle primordial dans l’émergence des véhicules électriques.

read more
Please enable JavaScript to use this website.