Ökologische Nachhaltigkeit
Emerson unterstützt Kunden in einigen der wichtigsten Branchen der Welt dabei, messbare Fortschritte bei der Nachhaltigkeit zu erzielen, und macht diese Kompetenz auch anderen Unternehmen auf demselben Weg verfügbar.
Die Effizienz der Abscheidung von CO2 hängt von der Zirkulationsrate des Lösungsmittels ab. Je höher die Zirkulationsrate, umso mehr Energie wird für das Aufkochen benötigt. Daher muss ein Kompromiss zwischen der Abscheidungseffizienz und den zur Regenerierung des Lösungsmittels erforderlichen Energiekosten gefunden werden.
PacMotion Variabler Frequenzantrieb
Kompakt, einfach und zur Erfüllung zahlreicher verschiedener Industrieanforderungen konzipiert.
Das Erreichen der angestrebten CO2-Abscheidungsrate auf effizienteste Weise stellt eine Herausforderung dar. Die Überwachung der prozentualen Abscheidung mittels Online-Analyse ermöglicht die Prozessoptimierung durch multivariable Steuerung und Analyse.
DeltaV
Unsere einfachen und flexiblen Automatisierungssysteme eliminieren komplexe Betriebsabläufe und minimieren Projektrisiken.
Digitaler Zwilling
Bedienerschulungen und fortgeschrittene Tests von Anlagen und Prozessen mittels dynamischer Simulation
PACEdge Core Software Installation
PACEdge bietet alle Funktionalitäten der Edge-Technologie, um die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung Ihrer IIoT-Anwendung zu vereinfachen.
Micro Motion Kompaktes Dichtemesssystem
Korrosion und Erosion sind in einer Aminwäscheanlage von großer Bedeutung. Wenn Wasserdampf in Gegenwart von CO2 kondensiert, kann es zu einem Angrif durch Kohlensäure kommen. Der Zweiphasen-Durchfluss an der Zuführung des Strippers führt ebenso zu Erosionsproblemen. Zudem sind Scherraten, Turbulenzen und Dampfgeschwindigkeiten für die Kontrolle von Korrosion und Erosion entscheidend.
Die Reduzierung flüchtiger Emissionen und das Risiko von Prozessleckagen sind ebenfalls für die Aminwäscheanlage von Bedeutung.
Rosemount Wireless Permasense
Berührungslose Permasense Systeme nutzen Sensortechnologie und Wireless-Datenübertragung zur kontinuierlichen Überwachung auf Metallverlust.
Einziehbare Roxar™ ER-Sonden (Electrical Resistance)
Ein präzises und zuverlässiges Hilfsmittel zur Messung von Echtzeitkorrosion in typischen Umgebungsbedingungen wie Öl, Gas und Wasser, um die Integrität von Rohrleitungen und Anlagen/Ausrüstung aufrechtzuerhalten.
Rosemount X-Well
Produkte für die Temperaturmessung von Emerson bieten innovative Lösungen für die anspruchsvollsten Anwendungen.
Fisher™ ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme für Industriearmaturen
Vorgespannte Packungssysteme bieten eine überragende Spindelabdichtung, um die Umwelt vor Emissionen gefährlicher oder umweltschädlicher Medien zu schützen.
Im Amin-Lösungsmittel können sich hitzestabile Salze ansammeln. Dies kann zu Schaumbildung, Verschmutzung und Emulsionen führen, was die Zuverlässigkeit, den Durchsatz und die Aufbereitungskapazität beeinträchtigen kann. Die Aminzufuhr sollte optimiert werden, um diese Probleme zu vermeiden.
Zudem hat die Zuverlässigkeit von Industriearmaturen jeglicher Art einen signifikanten Einfluss auf die Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit der Aminwäscheanlage.
DeltaV™ Predict und PredictPro
DeltaV Predict/Pro ermöglicht Ihnen einen größeren Durchsatz, reduzierte Variabilität und eine höhere Sicherheit für Ihre modellprädiktiven Regelungsstrategien (MPC − Model Predictive Control).
Anderson Greenwood Serie 200/400/500/700/800 Pilotgesteuerte Sicherheitsventile
Höchste Zuverlässigkeit und fortschrittliche Technologie zur Bereitstellung von Überdruckschutz.
Auslegungstool für das Ausgasen von Industriearmaturen
Bei Ausgasungsanwendungen sind besondere Auslegungs- und Auswahlpraktiken für Industriearmaturen notwendig, um sicherzustellen, dass der Kapazitätsbedarf, das Schwingungsrisiko und die Erosionsprobleme adressiert werden.
KTM Kugelhahn mit Metallsitz
Der weltweit erste Lieferant von geteilten Kugelhähnen mit vollem Durchgang und Vorreiter bei Ventilen mit Weich- und Metallsitz.
Bettis RTS-Stellantrieb
Die ausfallsicheren elektrischen RTS-Stellantriebe wurden für präzise Prozesssteuerung und zuverlässige Abschaltungen entwickelt und haben sich im Einsatz bewährt.
Nutzen Sie technisches Know-how und Lösungen zur Senkung von CO2-Emissionen.
Der Vorteil von Emerson liegt in seinen innovativen technologischen Fähigkeiten. In aufstrebenden Märkten können neue Technologien den Unterschied zwischen kurzfristigem und langfristigem Erfolg ausmachen.
Die tiefgreifende, globale Fachkompetenz von Emerson hinsichtlich Technologien und Dienstleistungen kann in jeder Branche dazu beitragen, die schwierigen Herausforderung im Zusammenhang mit der Kohlenstoffabscheidung in großem Maßstab zu bewältigen und gleichzeitig Risiken zu reduzieren.
Emerson verfügt über Lösungen für den Kohlenstoff-Abscheidungsprozess. Dies verschafft Kunden den Wettbewerbsvorteil der Zusammenarbeit mit einem Partner mit umfassender Fachkompetenz, um eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen anzugehen.
Häufig gestellte Fragen zum Kohlenstoff-Abscheidungsprozess
Kohlenstoffabscheidung kann bei der Reduzierung von Emissionen aus den am schwierigsten zu verändernden Industriesektoren wie Zement, Stahl und Chemikalien eine wichtige Rolle spielen. Für manche industrielle und Brennstoff-Umwandlungsprozesse ist Kohlenstoffabscheidung eine der rentabelsten verfügbaren Lösungen für die umfangreiche Reduzierung von Treibhausgasen (THG) – insbesondere dann, wenn das erzeugte CO2 größtenteils rein ist.
Der Kohlenstoff-Abscheidungsprozess trennt CO2 durch chemische Reaktionen von Flüssigkeiten oder Gasen, in der Regel fossile Brennstoffe auf Kohlenwasserstoffbasis, Verbrennungsemissionen oder Umgebungsluft aus der Atmosphäre. Das Abscheiden von Kohlenstoff kommt seit Jahrzehnten zum Einsatz, um CO2 aus Erdgas zu entfernen und somit die Reinheit zu verbessern. Seit den 1970er Jahren wird CO2 zu Ölfeldern gepumpt und für die beschleunigte Ölgewinnung eingesetzt. In der letzten Jahren wurde die Abscheidungstechnologie erfolgreich bei der Untergrundeinlagerung und Kohlenstoffbindung eingesetzt.
Die ausgereifteste Methode zur Abscheidung von Kohlenstoff ist die aminbasierte Absorption nach der Verbrennung. Bei dieser Methode kommen ein Absorber zum Einsatz, in dem CO2 durch ein chemisches Lösungsmittel aus dem Rauchgas abgeschieden wird, sowie ein Stripper, in dem das chemische Lösungsmittel regeneriert und das CO2 extrahiert wird. Die Effizienz der CO2-Abscheidung hängt von der Zirkulationsrate des Lösungsmittels ab. Eine Steigerung der Zirkulationsrate erhöht die für das Aufkochen erforderliche Energie, wodurch ein Kompromiss zwischen der Abscheidungseffizienz und den zur Regenerierung des Lösungsmittels erforderlichen Energiekosten gefunden werden muss. Ziel ist es, die angestrebte CO2-Abscheidungsrate kontinuierlich so effizient wie möglich zu gestalten.
Automatisierung kann die Herausforderungen meistern, die mit der Kohlenstoffabscheidung in vier Schlüsselbereichen verbunden sind: Energieintensität, Prozesseffizienz, Korrosion und Erosion sowie Sicherheit und Zuverlässigkeit. Fortschrittliche Prozesssteuerungssysteme mit multivariabler Analysesoftware ermöglichen eine Optimierung der Abscheidungsrate. Energiemanagement-Informationssysteme (EMIS) unterstützen die Erkennung von verminderter Leistung und können so den Energieverbrauch von Standorten um bis zu 15 % reduzieren. Coriolis Dichtemessgeräte automatisieren die Messung der Aminkonzentration, um die Zirkulationsrate des Lösungsmittels zu bestimmen, und erleichtern somit das Erreichen der gewünschten Abscheidungseffizienz zu den geringsten Kosten. Berührungslose Temperatursensoren, Korrosionserkennungssysteme und Online-Überwachung des Maschinenzustands reduzieren die Stillstandszeiten. Druckentlastungs- und Sicherheitsventile bieten höhere Stabilität und Dichtigkeit, wodurch Leckagen reduziert und Verluste des Containments verhindert werden.
„Kohlenstoffabscheidung ist eine wichtige Initiative zum Erreichen von Klimaneutralität. Ohne massive Investitionen in die Kohlenstoffabscheidung werden wir nicht erfolgreich sein. Andererseits ist die Kohlenstoffabscheidung immer noch sehr CAPEX- und OPEX-intensiv. Alles, was wir tun können, um den Prozess so zu optimieren, dass er wirtschaftlich ausgewogen ist - Erleichterung durch F&E sowie industrielle Skalierung – dies sind entscheidende Faktoren für den Erfolg.“
Aurelien Tissot,
Director of Europe Marketing, Leiter des Nachhaltigkeitsengagements