Neue Wireless-Gassensoren von Emerson erhöhen die Anlagensicherheit bei Vorhandensein toxischer Gase

Emerson Rosemount 628 Universal-Gassensor

Der Rosemount 628 Universal-Gassensor ist ab sofort mit Sensortypen zur Erfassung von Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid und Sauerstoffmangel erhältlich.
High resolution image


Emerson Rosemount 928 Wireless-Gasmonitor

Der Rosemount 928 Wireless-Gasmonitor ist ein Universal-Messumformer zur kontinuierlichen Überwachung des Vorhandenseins toxischer und brennbarer Gase an abgelegenen, schwer zugänglichen Orten.​
High resolution image

Neue Rosemount™ 628 Universal-Gassensoren erweitern die Liste messbarer Gefahren um Kohlenmonoxid und Sauerstoffmangel

SHAKOPEE, Minnesota, USA (8. Juli 2019) —
Emerson hat zwei neue Rosemount 628 Universal-Gassensoren auf den Markt gebracht, die zusätzlich zur Überwachung von Schwefelwasserstoff nun auch die Messung von Kohlenmonoxid und Sauerstoffmangel ermöglichen. Die neuen Leistungsmerkmale dieser Sensorreihe erweitern die Arten von Gefahrensituationen, die mithilfe der Plattform von Rosemount™ 928 Wireless-Gasmonitoren überwacht werden können. 

Der Rosemount 928 Wireless-Gasmonitor ist eine äußerst vielseitige Plattform zur Überwachung von Gefahrensituatuionen in Prozessanlagen, abgelegenen Bohrlöchern, Rohrleitungen, Lagerterminals sowie anderen verfahrenstechnischen Einrichtungen. Unter Verwendung eines WirelessHART®-Netzwerks kann der Monitor auf einfache Weise an Orten implementiert werden, an denen die Installation herkömmlicher kabelgebundener Infrastruktur als unpraktisch bzw. zu kostenintensiv angesehen wird. Nach Integration der Monitore in das Wireless-Netzwerk kann das Personal den Status der Gaspegel des abgelegenen Überwachungssystems einfach über das Internet abrufen.

Zur Vereinfachung der Installation und Wartung verfügt der Rosemount 928 Gasmonitor über Hauptkomponenten wie das Spannungsversorgungsmodul und den Rosemount 628 Sensor für toxische Gase, die bei laufendem Betrieb austauschbar sind (Hot Swap). Beide Komponenten sind eigensicher ausgeführt und können in nur wenigen Minuten und ohne Werkzeug vor Ort ausgetauscht werden. Die Kalibrierdaten des Rosemount 628 Sensors sind im Sensor gespeichert und nicht im Messumformer. Somit können Anwender den Sensor in einem Ex-freien Bereich kalibrieren und dann vor Ort einbauen, um den schnellen Austausch installierter Sensoren zu ermöglichen. Außerdem wird so die Sicherheit des Personals erhöht, da die Dauer des Aufenthalts an potenziell gefährlichen Orten und/oder in Ex-Bereichen minimiert wird.

Der erste Rosemount 628 Universal-Gassensor wurde für die Erkennung von Schwefelwasserstoff entwickelt, da dieses Gas in der Prozessindustrie sehr weit verbreitet ist. Zu diesem Zweck befinden sich die Rosemount 928 Wireless-Gasmonitore weltweit im Einsatz. Durch die Erweiterung um Sensoren für die Erkennung von Kohlenmonoxid und Sauerstoffmangel können diese Monitore nun für weitere Anwendungen eingesetzt werden bzw. es können zusätzliche Gasmonitore implementiert werden. Bei Änderung der Prozessbedingungen können die Monitore nach Bedarf an einem anderen Ort installiert werden, der sich in Reichweite des WirelessHART-Netzwerks befindet.

Kohlenmonoxid wird bei einer Vielzahl von Verbrennungsprozessen freigesetzt, wobei Konzentrationen über 1.500 ppm eine unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit darstellen (IDLH-Wert). Prozesse, die Sauerstoff verbrauchen, können den Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre in bestimmten Bereichen reduzieren, und wenn dieser unter 19,5 % fällt, ist ebenfalls ein IDLH-Zustand gegeben. In zahlreichen Fällen können zeitweise sogar gleich mehrere Gefahrenquellen gleichzeitig auftreten, wodurch die Gefahr noch verstärkt wird.

„Da die Überwachung auf Schwefelwasserstoff für die Gewährleistung der Sicherheit des Personals entscheidend ist, installieren viele Einrichtungen die Rosemount 928 Wireless-Gasmonitore. Die Möglichkeit, die Umgebung zusätzlich auf Sauerstoffmangel und Kohlenmonoxid überwachen zu können, ist bei der Wireless-Gasüberwachung ein bedeutender Schritt nach vorn“, sagte Joshua Hernandez, Produktmanager für Flammen- und Gaserkennung von Emerson Automation Solutions. „Unternehmen können nun ein seit langer Zeit bestehendes, kompliziertes Sicherheitsproblem auf einfache und kosteneffektive Weise lösen, was die Leistungsfähigkeit von Wireless-Netzwerktechnologien unter Beweis stellt. Anwender moderner Wireless-Netzwerke können von den neuen Gassensortypen profitieren, die die Standortsicherheit bei Vorhandensein toxischer Gase deutlich erhöhen.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.Emerson.com/Rosemount628

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.