Emerson als Automatisierungspartner der weltgrößten Wasserstofftankstelle für Nutzfahrzeuge gewählt

JeonjuPyeonghwa Wasserstofftankstelle mit einer Kapazität von 300 Kilogramm pro Stunde

JeonjuPyeonghwa Wasserstofftankstelle mit einer Kapazität von 300 Kilogramm pro Stunde. Foto mit freundlicher Genehmigung von: KOHYGEN. Hochauflösendes Bild


ChenFai Chung, General Manager von Emerson Korea, nahm an der Zeremonie anlässlich der Baufertigstellung teil

ChenFai Chung, Vice President und General Manager von Emerson Automation Solutions für Nordasien, nahm an der Zeremonie anlässlich der Baufertigstellung der JeonjuPyeonghwa Wasserstofftankstelle teil. (Chung in der zweiten Reihe, Siebenter von rechts.) Foto mit freundlicher Genehmigung von: KOHYGEN. Hochauflösendes Bild

Zusammenarbeit mit KOHYGEN wird zur Dekarbonisierung der Transportindustrie beitragen und gleichzeitig die globale Infrastruktur für Wasserstofftankstellen erweitern

SEOUL, Südkorea (1. Dez. 2022) – Das Korea Hydrogen Green Energy Network (KOHYGEN) hat sich für die fortschrittlichen Automatisierungslösungen des globalen Technologieunternehmens Emerson (NYSE: EMR) entschieden. Emerson wird zur Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit der bahnbrechenden Wasserstoff-Infrastrukturinitiative von KOHYGEN beitragen, das kürzlich die Fertigstellung der weltgrößten Wasserstofftankstelle für Nutzfahrzeuge gefeiert hat. Das Projekt ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erfüllung des Ziels beider Unternehmen, Emissionen zu reduzieren, Investitionen in Wasserstoff voranzutreiben und den Übergang zu einer Netto-Null-Weltwirtschaft zu beschleunigen.

„Wir engagieren uns für den Aufbau einer intelligenten und sicheren Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung, indem wir IT-basierte, integrierte Betriebsabläufe nutzen, Ladesysteme mit größtmöglicher Kapazität und höchster Effizienz einsetzen und insbesondere die Sicherheitsvorschriften für die Konstruktion stärken“, sagte KyungSil Lee, Chief Executive Officer von KOHYGEN. „Emerson unterstützt uns bei der Bereitstellung reichhaltiger sauberer Energie für Korea und die Welt.“

Die JeonjuPyeonghwa Wasserstofftankstelle ist die erste von 35 Tankstellen für Gas oder flüssigen Wasserstoff mit hoher Kapazität, deren Errichtung KOHYGEN bis zum Jahr 2025 in Korea plant. Die erste Station verfügt über eine Ladekapazität von 300 Kilogramm pro Stunde, womit bis zu 15 Busse und Lastkraftwagen pro Stunde, d. h. mehr als 100 pro Tag, betankt werden können. Dies entspricht dem 12-fachen der Kapazität durchschnittlicher Wasserstofftankstellen.

Emerson und KOHYGEN arbeiten an technischen Standards für zukünftige kommerzielle Tankstellen mit hoher Kapazität und ähnlichen Projekten zusammen, um weitere Voraussetzungen für eine stabile Wasserstoff-Versorgungskette zu schaffen. KOHYGEN plant die Erweiterung seiner Plattform für die Wasserstoffversorgung auf wasserstoffbetriebene Flugzeuge, Schiffe und andere diverse Transportformen.

„Im Einklang mit der ,Greening‘-Nachhaltigkeitsstrategie von Emerson haben wir an einer Reihe von globalen Wasserstoffprojekten gearbeitet, die unser Know-how und unsere innovativen Technologien nutzen, um den Einsatz von Wasserstoff zu skalieren und erneuerbare Energie zur Realität zu machen“, sagte Mike Train, Chief Sustainability Officer von Emerson. „Die Partnerschaft mit KOHYGEN stellt für die Diversifizierung unseres globalen Energiemixes einen weiteren entscheidenden Schritt nach vorn dar.“

Neben fundiertem Fachwissen in der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette bietet Emerson auch Kerntechnologien wie Temperaturmessumformer, Durchflussmessgeräte, Druckmessumformer, speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und Ventile an. Auf dieser Grundlage kann das hohe Leistungsniveau erzielt werden, das für die Entwicklung eines kommerziell wirtschaftlichen Wasserstoff-Lademodells erforderlich ist, das wiederum die Expansion des koreanischen Wasserstoffmarktes vorantreiben und als Beispiel für Implementierungen in anderen Ländern dienen kann.

KOHYGEN ist eine Zweckgemeinschaft, die gemeinsam von neun führenden Unternehmen in der Energiewirtschaft geführt wird: Korea District Heating Corporation, Hyundai Motors, GS Caltex, S-Oil, Hyundai Oilbank, SK Energy, SK Gas, E1 und Air Liquide Korea.

Weitere Informationen über die Rolle von Emerson bei der Entwicklung von Lösungen für die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette finden Sie unter https://www.emerson.com/hydrogen-value-chain .

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte (engl.)

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community (engl.)
• Kontaktieren Sie Emerson über Twitter Facebook LinkedIn YouTube (engl.)

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson Hybrid-, Prozess- und Einzelhersteller bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com/de-de.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.