SmartAC - Contractor in Truck

La climatisation intelligente donne la parole à votre système de climatisation et chauffage

​​​​​​​

Valeur en temps réel pour le client

Le fait de disposer de renseignements en temps réel sur le système se traduit par des gains de temps et des économies pour les entrepreneurs, les propriétaires et les entreprises.



Pour les propriétaires américains, le système de climatisation et chauffage à domicile est l’appareil ménager dont la réparation, le remplacement et la maintenance sont les plus onéreux. La plupart des propriétaires ne sont pas à l’écoute de ses performances. Nous pouvons entendre et percevoir toute variation de fonctionnement de notre voiture, mais la plupart d’entre nous ne peut pas répondre à la question fondamentale concernant notre système de climatisation et chauffage : fonctionne-t-il correctement? Fonctionne-t-il efficacement ou dévore-t-il de l’énergie?

Nous voyons un futur plus frais, où les climatiseurs peuvent communiquer aux propriétaires des renseignements sur leur état et informer les entrepreneurs des causes de tout problème.

C’est pour cela qu’Emerson incorpore de l’intelligence dans ses systèmes de chauffage et de climatisation résidentiels afin d’optimiser leurs performances. Notre technologie libère les fonctionnalités avancées de diagnostic, protection et communication des compresseurs Copeland. Grâce à des renseignements approfondis sur le système, les techniciens bénéficient de la vision nécessaire pour prendre des décisions plus rapides et plus précises, résultant en des compresseurs aux performances et à la fiabilité améliorées.

Le fait de disposer de renseignements en temps réel sur le système se traduit par des gains de temps et des économies pour les entrepreneurs, les propriétaires et les entreprises. Grâce à la technologie la plus récente pour optimiser une application ou un système de surveillance à distance, les entrepreneurs peuvent avoir accès aux rouages internes d’un système de climatisation et de chauffage grâce à leur smartphone. Cela leur permet de travailler plus efficacement, en garantissant la satisfaction des propriétaires et en maintenant les coûts au plus bas.

« Tous les entrepreneurs tentent d’éviter les rappels, d’avoir à revenir chez le client pour traiter à nouveau un problème de climatisation et de chauffage », a déclaré Brent Schroeder, président du groupe Chauffage et climatisation de Commercial & Residential Solutions d’Emerson. « En développant des systèmes de climatisation et de chauffage intelligents, nous donnons aux systèmes la capacité d’informer les entrepreneurs de ce qui se passe, permettant ainsi aux entrepreneurs de rapidement mettre à profit leur expertise pour traiter efficacement le problème ».

Être un climatiseur « intelligent » exige bien plus que de procurer un aperçu en cas de problème. Nous voyons des systèmes de climatisation et de chauffage qui permettent aux propriétaires d’avoir un accès permanent à l’état de leur système de climatisation et de chauffage et de prédire l’apparition des problèmes.

La solution de maintenance du système de climatisation et de chauffage intelligent Sensi Predict™ que nous avons développée permet aux propriétaires de gérer leurs équipements de climatisation et de chauffage en fournissant des renseignements en temps réel à une équipe de surveillance. Grâce à 10 capteurs à la pointe de la technologie installés par un professionnel, une inspection portant sur 32 points est exécutée lors de chaque cycle de fonctionnement du système de climatisation et de chauffage. L’inspection comprend une analyse aux fins d’identifier les problèmes de composant, une dégradation des filtres et les modifications visant à améliorer l’efficacité. Tout problème détecté est communiqué à une équipe de surveillance qui analyse les données avant d’envoyer une alerte au propriétaire et à un professionnel de l’entretien.

Alors que la technologie continue à évoluer, nous voyons une infinité de possibilités pour accroître le confort des maisons, une innovation intelligente à la fois.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.