Dépêche : Vente du 3 millionième contrôleur numérique de vanne d’Emerson

Vanne de régulation Fisher, contrôleur numérique de vanne Fisher FIELDVUE

Vanne de régulation Fisher équipée d’un contrôleur numérique de vanne FIELDVUE.
Image haute résolution

Les clients d’Emerson ont acheté trois millions de contrôleurs numériques de vannes Fisher FIELDVUE au cours des trois dernières décennies, et en voici sept raisons

MARSHALLTOWN, Iowa (le 12 octobre 2022) – Emerson a annoncé aujourd’hui qu’un client en Chine a récemment acheté le 3 millionième contrôleur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ pour l’utiliser sur la vanne de régulation de la pression du traitement de l’eau dans son installation à membranes. Un contrôleur numérique de vanne permet de réguler et de surveiller l’ouverture et la fermeture d’une vanne de régulation. Il fournit également une multitude d’informations sur l’état de cette dernière. Bien qu’il s’agisse d’un jalon important pour Emerson, les sept principales raisons pour lesquelles les responsables des usines de traitement spécifient, achètent, installent et utilisent les instruments Fisher revêtent une plus grande importance.

Tout d’abord, un contrôleur numérique de valve FIELDVUE permet de surveiller à distance la position de la vanne de régulation. Florida Power & Light a installé des contrôleurs numériques de vannes FIELDVUE sur 90 de ses vannes de régulation Fisher, utilisées pour contrôler les débits de gaz naturel et de vapeur associés aux turbines. Les opérateurs dans la salle de contrôle de la centrale reçoivent maintenant un feedback sur la position des vannes, ce qui leur permet de vérifier le fonctionnement de chacune d’entre elles. Le positionnement précis de la vanne de régulation permet un contrôle plus étroit du point de consigne, ce qui augmente l’efficacité et améliore les opérations.

Deuxièmement, en mode hors ligne, un contrôleur numérique de valve FIELDVUE peut être utilisé pour créer une signature pour une nouvelle vanne Cette signature saisit des détails sur le frottement de la garniture, la consommation d’air, la course de la vanne et d’autres paramètres qui peuvent tous être comparés aux résultats des futurs tests de signature de la vanne. Souvent, une comparaison fera rapidement ressortir les problèmes en devenir, comme un mauvais alignement des instruments, des problèmes d’alimentation en air et des fuites au niveau des actionneurs.

Troisièmement, les contrôleurs numériques de vannes FIELDVUE peuvent surveiller de manière proactive le fonctionnement des vannes pendant que celles-ci sont en ligne et contrôlent le procédé, révélant si une vanne n’atteint pas les états prescrits ou présente une consommation d’air excessive ou un frottement anormal, par exemple. Ces renseignements peuvent alerter le personnel de maintenance de l’apparition de problèmes et, dans de nombreux cas, le logiciel de diagnostic peut proposer une liste de causes possibles pour aider les techniciens à isoler le problème et à le résoudre rapidement.

Quatrièmement, les contrôleurs numériques de vannes FIELDVUE peuvent détecter des événements déclencheurs, puis capturer des données sur le profil et les performances des vannes avant, pendant et après l’événement. Ces données n’empêcheront peut-être pas un événement de se produire, mais les renseignements sont souvent essentiels pour isoler rapidement la cause profonde du problème et pour identifier tout composant défaillant afin de pouvoir le réparer rapidement.

Cinquièmement, les contrôleurs numériques de vannes FIELDVUE sont souvent utilisés dans des applications critiques, comme sur les vannes anti-surcharge et les vannes à verrouillage de sécurité. Dans ces applications et d’autres, les contrôleurs numériques de vannes permettent d’effectuer des tests de course partielle pour s’assurer que la vanne fonctionnera comme prévu dans des conditions anormales. Ils peuvent également être utilisés pour des tests périodiques partiels afin de prolonger les intervalles entre les tests périodiques complets requis.

Sixièmement, les données historiques du contrôleur numérique de vanne peuvent être combinées avec d’autres renseignements sur le procédé en amont et en aval, comme les surcharges ou les fluctuations de débit, pour détecter les problèmes opérationnels. Les contrôleurs numériques de vannes FIELDVUE peuvent également indiquer les performances d’une vanne en fonction de paramètres et de facteurs tels que la pression d’air d’alimentation, le réglage du positionneur ou le blocage mécanique.

Septièmement, les contrôleurs numériques de vannes FIELDVUE permettent une surveillance à distance sécurisée des vannes, fournie en tant que service par des experts tiers dont le travail libère le personnel souvent limité du site. Sur la base des données instantanées et des tendances, il est possible de détecter des conditions anormales susceptibles de conduire à de nombreux problèmes en devenir. Ces données ne sont toutefois utiles que si elles sont recueillies en temps quasi réel et sont accessibles aux spécialistes disposant des outils, des compétences et du temps nécessaires pour les interpréter. Emerson fournit ces services, au moyen de son logiciel Fisher ValveLink™, pour effectuer des tests en ligne périodiques de chaque vanne sans avoir à l’arrêter. 

Ce sont là sept des principales raisons pour lesquelles les contrôleurs numériques de vannes FIELDVUE sont couramment utilisés dans les installations de traitement, les utilisateurs finaux bénéficiant d’avantages tels que ceux décrits dans les trois applications suivantes.

Une usine d’herbicides dans l’Iowa a réduit ses coûts de maintenance annuels de 230 000 $ grâce à l’utilisation de contrôleurs numériques de vannes FIELDVUE comprenant des diagnostics avancés des vannes de régulation pour faire passer son usine d’une maintenance réactive à une maintenance prédictive. Rien que dans un cas, l’usine a économisé près de 100 000 $/heure en détectant et en réglant un problème se développant au niveau d’une vanne de régulation avant que celle-ci n’arrête l’unité.

Une papeterie en Louisiane subissait des déclenchements de routine de ses chaudières en raison de problèmes de positionnement des registres. Des contrôleurs numériques de vannes FIELDVUE mis à niveau et dotés de diagnostics avancés ont éliminé ces déclenchements, évitant ainsi des pertes de 18 000 $ par heure dues à des arrêts non programmés.

Une centrale électrique à cycle combiné remettait en état toutes les vannes critiques à chaque arrêt de production afin de maximiser le temps de fonctionnement lors de la remise en service de la centrale. Après la mise à niveau avec des contrôleurs numériques de vannes FIELDVUE et la mise en œuvre d’un logiciel d’alerte de diagnostic, la centrale a pu concentrer ses efforts de réparation des pannes de manière plus efficace. La centrale a économisé 68 000 $ lors d’un seul arrêt et a constaté des réductions de coûts de 33 500 $ d’une année sur l’autre. Des programmes similaires dans les autres centrales de l’entreprise ont généré des économies moyennes de 1 200 $ par vanne.

Ces raisons et ces résultats montrent pourquoi le personnel des usines de transformation a souvent spécifié des contrôleurs numériques de vannes FIELDVUE dans le passé et pourquoi beaucoup d’entre eux continueront à le faire à l’avenir. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com/FisherThreeMillion.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur Twitter Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries les essentielles au monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.