A Emerson Ventures faz investimento estratégico em Spearix

ST. LOUIS (31 de agosto de 2022) – A Emerson (NYSE: EMR) fez um investimento estratégico por meio da Emerson Ventures, seu braço de capital de risco corporativo, na Spearix Technologies, Inc., cujo processador de rádio adaptativo e multinúcleo fornece uma solução de nível de sistema para comunicação sem fio de Internet das Coisas Industriais (IIoT).  

Por meio do investimento e da abordagem de investimento estratégico de valor agregado da Emerson Ventures, a Emerson apoiará a tecnologia de Spearix e o crescimento em estágio inicial, expandindo suas próprias capacidades de IIoT. A Emerson Ventures é o primeiro investidor corporativo ou institucional a fazer um investimento em Spearix. Em conjunto com o investimento, a Emerson também firmou um acordo de colaboração em engenharia com Spearix.  

"À medida que a IIoT cresce, bilhões de sensores e transceptores de radiofrequência (RF) operam perto de outros em bandas de RF sem licença e de baixo custo. As redes sem fio são cada vez mais desafiadas por uma variedade de agregadores de RF, que podem impactar a confiabilidade e a faixa", disse Thurston Cromwell, vice-presidente de desenvolvimento e inovação e diretor da Emerson Ventures. "Acreditamos que tecnologias como a que Spearix está construindo prometem superar os obstáculos causados por interferência e congestionamento. A Emerson obterá ainda mais confiabilidade e alcance por meio da implementação da tecnologia Spearix em nosso robusto portfólio de rede de malha sem fio industrial e produtos de software associados. A tecnologia Spearix também apresenta uma enorme oportunidade de melhorar significativamente o desempenho de muitos outros protocolos de comunicação sem fio." 

"O investimento da Emerson Ventures permitirá que a Spearix desenvolva suas arquiteturas avançadas de RF e Processador de Sinal Digital (DSP) e continue a oferecer soluções que resolvam problemas de conectividade em ambientes de RF extremos e congestionados", disse Laura Schafer, vice-presidente e gerente geral, soluções de detecção e conectividade generalizadas da Emerson. "Esta tecnologia oferece uma nova abordagem de hardware e software que tem o potencial de melhorar significativamente o desempenho, preservando, ao mesmo tempo, os investimentos feitos nos protocolos de comunicação existentes". 

Com sede em Cedar Park, Texas, a oferta primária de produtos Spearix é um processador de rádio multinúcleo e software associado que se adapta para otimizar o desempenho e a energia com base em condições ambientais medidas. Foi demonstrado que a tecnologia melhorou muito a confiabilidade da conexão de protocolos industriais enquanto opera sob interferência pesada induzida por operação Wi-Fi generalizada de alta potência e alta largura de banda. 

"Na Spearix, temos planos e metas ambiciosos, e estamos animados em fazer parceria com a Emerson, que traz o mesmo pensamento inovador com o qual contamos todos os dias", disse Manas Behera, fundador e diretor executivo da Spearix. "A Emerson é o ideal para nós, pois eles têm as pessoas certas, a tecnologia, os processos e a experiência de mercado. Juntos, nós acreditamos que vamos resolver um desafio enorme enfrentado atualmente pela IIoT".   

Juan Conchas, vice-presidente de vendas e marketing da Spearix, acrescentou: "A parceria com a Emerson é um passo fundamental na comercialização da tecnologia Spearix, proporcionando vários casos de uso novos em aplicações de alto valor, além da industrial. O mercado está exigindo confiabilidade de nível industrial em muitas aplicações emergentes, particularmente em bandas de espectro aberto, como 2,4 GHz, onde a coexistência será um desafio". 

O investimento complementará a visão da Emerson para WirelessHART e a evolução de seu portfólio de produtos de IIoT. A Emerson liderou o desenvolvimento do WirelessHART como um padrão aberto nos anos 2000, estabelecendo-o como o protocolo sem fio líder para aplicações industriais. A integração da tecnologia Spearix oferece uma mudança de passo em confiabilidade e faixa que é totalmente compatível com sistemas WirelessHART existentes e melhorará a coexistência e a eficiência espectral, fornecerá um suporte de rede maior para reduzir o custo total de propriedade, oferecerá taxas de dados mais altas para acomodar dispositivos ricos em dados e fornecerá redundância para aplicações críticas. 

Sobre a Emerson

A Emerson (NYSE: EMR), com sede em St. Louis, Missouri (EUA), é uma empresa líder global em tecnologia e engenharia e fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Um líder na automação industrial, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade por meio de seus negócios Emerson Automation Solutions e AspenTech. O negócio de soluções comerciais e residenciais da Emerson ajuda a garantir a saúde humana e seu conforto, a proteger a qualidade e a segurança dos alimentos, a promover a eficiência energética e a criar uma infraestrutura sustentável. Para mais informações, visite Emerson.com

Declarações prospectivas e preventivas 

As declarações neste comunicado de imprensa, que não são estritamente históricas, podem ser declarações “prospectivas”, que envolvem riscos e incertezas, e a Emerson não se responsabiliza por atualizar tais declarações para refletir desenvolvimentos futuros. Esses riscos e incertezas incluem a capacidade de a Empresa concluir com sucesso em termos e condições contemplados, e o impacto financeiro das vendas propostas do negócio de descarte de lixo de alimentos InSinkErator, o impacto financeiro da aquisição de AspenTech, o escopo, a duração e o impacto final da pandemia da Covid-19 e o conflito entre Rússia e Ucrânia, além das condições econômicas e monetárias, a demanda do mercado, inclusive em relação à pandemia e o declínio e a volatilidade dos preços de petróleo e gás, preços, proteção da propriedade intelectual, segurança cibernética, tarifas, fatores competitivos e tecnológicos, inflação, entre outros, conforme o Relatório Anual mais recente do Form 10-K da Empresa e relatórios posteriores apresentados junto à SEC. 

Notícias mais recentes

Novo Anel de Limpeza da Emerson simplifica o pediddo e a instalação com uma uma solução completa...

O anel de limpeza TESCOM AGI tem um conjunto modular, ideal para aplicações de limpeza e purgamento em torres de destilação, hidrômetros e muito...

O novo transmissor wireless da Emerson oferece flexibilidade sem precedentes para controle e...

O Rosemount™ 802 Transmissor multidiscreto de entrada ou saída wireless permite controle remoto de ativos que ajuda a reduzir custos, melhorar a...

Calvin Butler se juntará ao Conselho de Diretores da Emerson

A Emerson anunciou hoje a nomeação de Calvin Butler para seu Conselho de Diretores, a partir de 1º de agosto de 2024.
Ative o JavaScript para usar este site.