Über eingriffsfreie Durchflussmessgeräte
Setzt Maßstäbe in der eingriffsfreien Durchflussmessung
Die Technologie der eingriffsfreien Ultraschall-Durchflussmessung von Emerson Flexim ermöglicht die Messung praktisch aller fließenden Medien – sowohl Flüssigkeiten als auch Gase. Unsere proprietären Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgeräte ermöglichen Bedienern die einfache Befestigung des Messwandlers an der Außenseite von Rohren – ohne Unterbrechung des Betriebs oder die Gefahr von Leckagen.Da unsere Produkte den höchsten Anforderungen der industriellen Produktion, Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit gerecht werden, können Betreiber den Durchfluss einfach und überall messen.
FLUXUS® Clamp-on-Ultraschallsysteme bestimmen den Volumendurchfluss anhand des Laufzeitunterschieds. Da das in das Rohr eingestrahlte Ultraschallsignal von dem darin befindlichen Medium getragen wird, kommt es zu einer Zeitverzögerung im Vergleich zur akustischen Laufzeit mit und entgegen der Strömungsrichtung. Diese Zeitverzögerung kann sehr genau gemessen werden. Der Messumformer berechnet den Volumendurchfluss basierend auf den eingegebenen Parametern für die Rohrgeometrie und den physikalischen Eigenschaften des Mediums, die in der internen Datenbank gespeichert sind.
Die Zuverlässigkeit und Genauigkeit von Messsystemen hängt von der Qualität ihrer Herstellung und Kalibrierung ab. Konsequentes Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001 ist für Flexim mit seinem nach ISO/IEC 17025:2018 zertifizierten Kalibrierlabor von zentraler Bedeutung. Die Kalibrierung erfolgt an einzelnen Kalibriergeräten gemäß den nationalen Normen. Flexim kalibriert Wandler- und Messumformerpaare unabhängig voneinander, so dass immer die eng definierten Messunsicherheiten eingehalten werden, unabhängig davon, welche Messumformer eingesetzt werden.
Die Flexim FLUXUS® Ultraschall-Durchflussmessgeräte für die eingriffsfreie Messung werden überall dort eingesetzt, wo die Dinge am Fließen sind. Die Clamp-on-Technologie eröffnet ein unübertroffen breites Anwendungsspektrum, da das FLUXUS Gerät den Durchfluss von praktisch jedem Medium, unabhängig von der Durchflussrichtung (bidirektional) und über einen extrem breiten Messbereich, zuverlässig misst. Aufgrund ihrer praktischen Vorteile ist die externe Durchflussmessung mit Clamp-on-Ultraschallmesswandlern in vielen Branchen und Einsatzgebieten zur Standardmesstechnik geworden.
Mit der erweiterten Systemverifizierung (Advanced Meter Verification, AMV) können Sie den Zustand Ihres Flexim-Durchflussmessgeräts direkt vor Ort überprüfen. Prozessunterbrechungen sind überflüssig. Mit dieser Lösung sparen Sie Kosten und sorgen für kontinuierliche Topleistung Ihrer eingriffsfreien Durchflussmessgeräte. Die kontinuierliche Erfassung und permanente Speicherung von Diagnosewerten durch den Messumformer ermöglicht eine regelmäßige Überprüfung. Auf Grundlage dieser Daten können Wartungsarbeiten geplant und unerwartete Störungen vermieden werden. Betreiber können automatisch einen Bericht zur Überprüfung von Durchflussmessgeräten erstellen, der die für Ihr Qualitätsmanagementsystem erforderliche Dokumentation liefert.
Die Flexim FLUXUS® Gasdurchflussmessgeräte sind das Messsystem der Wahl bei der Arbeit mit gefährlichen Gasen, ob explosionsgefährdet, toxisch oder chemisch aggressiv. Mediumberührte Durchflussmessgeräte würden schnell verschleißen. Daher eignet sich das FLUXUS G hervorragend zur Messung des Erdgasflusses – von der Förderquelle bis zum Verbraucher.
Emerson Flexim ermöglicht mit Clamp-on-Ultraschalltechnologie die eingriffsfreie Durchflussmessung von Dampf. Hochtemperatur-Dampfmessung bei Temperaturen über 356 °F basiert auf einem anderen Messprinzip, dem Kreuzkorrelationsverfahren. Dabei werden zwei Ultraschall-Messwandlerpaare in einem bestimmten Abstand zueinander am Rohr montiert. Zwischen ihnen werden Ultraschallsignale durch das Rohr gesendet. Anhand der Modulation der Signale können die Turbulenzeigenschaften des Dampfdurchflusses verfolgt werden. Dieses leistungsstarke Gerät ist tragbar und kann auch Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Wärme messen. So stellt es ein echtes Multitool für das Instandhaltungs- und Energiemanagement dar.
Die präzise Messung von Druckluftströmen unter unterschiedlichsten Bedingungen mit einem Durchflussmesser für hohe Drücke ist der Schlüssel zur Verbesserung der Energieeffizienz von Druckluftsystemen bei gleichzeitiger Kostensenkung.
Mit modernster Technologie bieten die eingriffsfreien FLUXUS CA Ultraschall-Durchflussmessgeräte wahlweise eine dauerhaft installierte oder mobile Lösung, die sich ideal für Energieaudits eignet. Hiermit können auch der Verbrauch von Druckluft erfasst, vorhandene Messgeräte geprüft und potenzielle Leckagen erkannt werden. Ebenso bieten sie sich für den Ausgleich von Anlagenperipherien und die Überwachung der Kompressoreffizienz an.
Basierend auf der Clamp-on-Durchflussmesstechnologie von Flexim kombiniert FLUXUS TE die Messung von Volumen und Berechnung der Wärmemenge in nur einem Messumformer. Mit bis zu zwei Durchflussmesskanälen und bis zu vier Temperatureingängen liefert es Messwerte wie aktueller Durchfluss oder Massedurchfluss, Wärmestrom, Temperaturen und auch entsprechende Zählerfunktionen.
Anwendungen wie Heizen und Kühlen können leicht umgesetzt werden.
Die Flexim WaveInjector® Technologie kommt bei extremen Temperaturen zum Einsatz. Das patentierte Gerät trennt die Ultraschall-Messumformer thermisch von der Rohrleitung. So erweitert sich Anwendungsbereich der eingriffsfreien Clamp-on-Ultraschalltechnologie auf Temperaturen von –328 °F bis +1166 °F. Der WaveInjector® ist eine Montagehalterung für Messwandler. Über die metallenen Koppelpads wird so viel Wärme abgestrahlt bzw. absorbiert, dass die Temperatur der Klemmvorrichtung noch innerhalb des Arbeitsbereichs der Ultraschall-Messwandler liegt. Der WaveInjector® wird ebenfalls einfach an der Außenseite des Rohrs montiert, ohne dass die Rohrleitung geöffnet werden muss. Da es sich um eine rein mechanische Konstruktion handelt, kann der WaveInjector® auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
Die Refraktometrie, mit anderen Worten die Messung der Lichtbrechung, ist als Analysemethode im Labor bewährt. Das Prozessrefraktometer Flexim PIOX® R überträgt die Genauigkeit des Labors auf den Prozess. Im Gegensatz zu Laborrefraktometern erfolgt beim PIOX® R die Messung mit Hilfe des Durchlichtverfahrens. Mit einer Reproduzierbarkeit von nD 0,00002 lassen sich sehr präzise Konzentrationsmessungen erzielen. Zudem wird der monochromatische Messstrahl durch ein Biprisma in zwei verschiedene Richtungen gebrochen, so dass die Brechung von zwei Lichtstrahlen gemessen werden kann. Das Messergebnis ist die Differenz zwischen den beiden resultierenden Peaks. Das patentierte Messverfahren gewährleistet stabile Messergebnisse selbst bei Temperatur- und Druckschwankungen in rauen Prozessumgebungen.