Angesichts des zunehmenden Drucks, ihre CO2-Bilanz zu reduzieren, um einen folgenschweren Klimawandel abzuwenden, erwägen viele Branchen eine komplette Revision ihrer bestehenden Infrastruktur. Die gute Nachricht für erneuerbare und elektrifizierte Anlagen ist, dass es derzeit technologische Innovationen gibt, mit denen die bestehende Infrastruktur umgestaltet werden kann, um den Betrieb erheblich zu verbessern und die Verschwendung zu reduzieren. Diese Schritte mögen zunächst klein erscheinen, aber schrittweise Änderungen, die im Laufe der Zeit und an mehreren Standorten durchgeführt werden, können sich als wirksam erweisen.
Einem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge erfordert das Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis 2050, wie im Pariser Abkommen von 2015 vorgesehen, nicht nur den massiven Einsatz sauberer Energiesysteme, sondern auch einen „großen weltweiten Schub zur Steigerung der Energieeffizienz“ Ziel ist es, die „Energieintensität“ so zu erhöhen, dass der Gesamtenergieverbrauch im Jahr 2050 – wenn voraussichtlich 2 Milliarden Menschen mehr auf der Erde leben werden als heute – um 8 % unter dem heutigen Niveau liegt.
Wie es im IEA-Bericht heißt, „leisten erneuerbare Energien und Elektrifizierung den größten Beitrag zur Emissionsreduzierung. Aber es ist eine Vielzahl von Maßnahmen und Technologien erforderlich, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen“.
Mit anderen Worten: Es gibt nicht die eine große Lösung. Die Kohlenstoffabscheidung und die grüne Wasserstofftechnologie haben zwar vielversprechende Innovationen hervorgebracht, werden aber möglicherweise erst in einigen Jahren skalierbar sein. Wir verfügen jedoch bereits über viele Technologien, die die Entwicklung neuer Energiequellen beschleunigen können – von Wasser- und Windkraft bis hin zu Biomasse.
Hochauflösendes BildReduzieren, wiederverwenden, nachrüsten: Effizienzsteigerungen in bestehenden KraftwerkenDie gute Nachricht ist, dass die bestehende Energieinfrastruktur modernisiert werden kann, um enorme Effizienzverbesserungen zu erzielen. Die Technologie unterstützt den Kunden dabei, auf die Notwendigkeit einer zuverlässigen und kostengünstigen Integration erneuerbarer Energien in das Netz zu reagieren.
Der rasche Ausbau der Wind- und Solarenergieerzeugung in vielen Märkten hat zu Problemen hinsichtlich der Anbindung an die bestehenden Stromnetze geführt. Intelligente Netztechnologien können eingesetzt werden, um die Integration erneuerbarer Energien in bestehende Stromnetze zu verbessern und so die mit Wind und Sonne verbundenen Schwankungen auszugleichen und gleichzeitig die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern.
Das
Salt River Projekt in Arizona verlässt sich auf die intelligenten Netzlösungen von Emerson, um die schnell wachsende dezentrale Energieerzeugung durch Sonnenkollektoren, Windturbinen und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zu integrieren und den bidirektionalen Stromfluss zu bewältigen – und so eine zuverlässige und zunehmend saubere Energieversorgung für seine 1 Million Kunden zu gewährleisten.
Im nördlichen ländlichen Alaska betreibt
Golden Valley Electric Association (GVEA) Eva Creek, den größten Windpark des Bundesstaates unter härtesten Witterungsbedingungen. Mithilfe
nachhaltiger Netzlösungen von Emerson konnte der Energieversorger durch genauere Prognosen und effizientere Stromlieferung die Gemeinden, die an vorderster Front vom Klimawandel betroffen sind, zuverlässig mit preiswertem Strom aus erneuerbaren Energien versorgen.
„Emerson ist ein wichtiger Partner in unserer Zielsetzung, unseren Kunden im Norden Alaskas den Zugang zu sauberer Energie zu erleichtern“, sagt Frank Perkins, GVEA Vice President of Power Supply. „Unsere Investition in eine gemeinsame Automatisierungsplattform hilft uns, mehr erneuerbare Energie effizient einzubinden und unsere CO2-Bilanz zu minimieren.“
]„GVEA ist mit seinen technologischen Upgrades gut positioniert, um den Betrieb des gesamten Stromnetzes von der Energieerzeugung bis zum Messsystem zu optimieren“, sagt Bob Yeager, President des Geschäftsbereichs Power and Water Solutions von Emerson.
Nachrüsten von WindturbinenNeben smarten Netzlösungen können Windparkbesitzer und -betreiber durch die Modernisierung der Steuerungs- und Optimierungssoftware für Windturbinen den Betrieb von Windkraftanlagen digitalisieren und die jährliche Energieproduktion steigern.
Gegenwärtig haben Windkraftanlagen eine geschätzte Lebensdauer von 20 Jahren, je nach den Windverhältnissen, denen sie ausgesetzt sind, mehr oder weniger. Turbinen an entlegeneren Standorten und unter raueren Bedingungen verursachen höhere Betriebs- und Wartungskosten, die mit deren zunehmendem Alter
bis zu 35 % der jährlichen Kosten ausmachen können. Für die meisten Windkraftbetreiber ist es heutzutage schwierig, den anstehenden Wartungsbedarf vorherzusagen, da es ihnen an neueren Automatisierungssystemen mangelt, die detaillierte Daten liefern, um anlagenspezifische Wartungspläne zu erstellen.
Die Nachrüstung älterer Windturbinen mit neuen Technologien ist eine schnelle, sichere und kosteneffektive Option, um deren Lebensdauer zu verlängern, die Leistung zu optimieren und die Betriebs- und Wartungskosten zu senken. Nachrüstungsstrategien können auf diese Herausforderungen zugeschnitten werden, wobei die Entwürfe je nach Faktoren wie Umgebung, Windgeschwindigkeit, Topografie oder Meeresbodengeografie variieren. Durch die Modernisierung von Windturbinen- oder Windenergieparktechnologie und -software erhalten Eigentümer und Betreiber bessere Einblicke in den Zustand und die Optimierungsmöglichkeiten von Anlagen, wodurch sie mehr sehen, mehr sparen und mehr produzieren können. Und durch die Verlängerung der Lebensdauer bestehender Turbinen können Eigentümer und Betreiber die Energieerzeugung und -einnahmen erhöhen, was nur einen Bruchteil der Investitionskosten für neue Turbinen verursacht.
Das digitale Transformationsprojekt von Emerson für GVEA erhöhte die Zuverlässigkeit der Windturbinen von Eva Creek und trug zu einer Reduzierung der Betriebs- und Wartungskosten um 65 % bei.
Nachrüsten von WasserkraftanlagenIn vielen Teilen der Welt sind Wasserkraftwerke das Herzstück von Kommunen - nicht nur zur Stromerzeugung, sondern auch zur Bereitstellung von Trinkwasser, zur Bewässerung und für Erholungszwecke. Nach Angaben der IEA bleibt die
Wasserkrafterzeugung die größte erneuerbare Stromquelle.
Einige dieser Wasserkraftwerke sind über 100 Jahre alt, können jedoch mit Systemen zur Überwachung und Verbesserung von Turbinenregelung, Teichregelung, Energiemanagement und Anlagenschutz nachgerüstet werden. Das Ergebnis: weniger Abschaltungen, schnellere Inbetriebnahme und effizienterer Anlagenbetrieb.
Ein solch großes Modernisierungsprojekt ist der 40 Jahre alte Salto Grande Hydroelectric Complex, ein 1.890-Megawatt-Kraftwerk am Mittellauf des Uruguay-Flusses, der Uruguay und Argentinien trennt. In der ersten Phase des
960 Millionen US-Dollar teuren und auf 30 Jahre angelegten Projekts wird die Technologie von Emerson installiert, um die Regelung und Überwachung der 14 Wasserkraftturbinen des Staudamms zu verbessern.
Kohle zu BiomasseKohlekraftwerke werden weltweit in Biomassekraftwerke umgewandelt, um sauberere Energie zu liefern. Die integrierte Technologieplattform von Emerson, die alle Anwendungen, einschließlich Turbinen-, Kessel-, Brennstoffhandhabungs- und Anlagenperipherieprozesse in Kombination mit
Projektsicherheitsmethoden steuert und überwacht, hilft, diese neuen Projekte innerhalb des Budgets und Zeitplans in Betrieb zu gehen.
Der Betrieb von Biomassekraftwerken ist schwierig, da der Feuchtigkeitsgehalt von Biomassebrennstoffen variieren kann, was sich negativ auf die Leistung der Anlage auswirkt
Die Ovation-Technologie von Emerson überwacht kontinuierlich den Feuchtigkeitsgehalt des Brennstoffs und passt die Verbrennungsluft nach Bedarf an, um die Effizienz der Anlage zu optimieren und die Wartungskosten zu senken.
Emerson hat
EPH Lynemouth Power dabei unterstützt, das 44 Jahre alte Kohlekraftwerk auf eine neue Anlage umzustellen, die mit Holzabfällen befeuert wird. Nach seiner Fertigstellung lieferte die Anlage bis zu 390 Megawatt Strom aus kohlenstoffarmer Produktion in das nationale Netz.
In ähnlicher Weise wurde Emerson vom französischen Energieversorger Albioma ausgewählt, um seine kohlebefeuerte Anlage Bios Rouge auf 100 % erneuerbare Energie umzurüsten. Die Umrüstung der 108-Megawatt-Anlage wird die Treibhausgasemissionen um ca. 640 000 Tonnen CO₂-Äquivalente pro Jahr senken, was im Vergleich zum aktuellen Betriebsniveau einer Senkung der direkten Emissionen um 84 % entspricht.
Was rettet uns vor dem Klimawandel? Mancheiner hofft vielleicht auf eine Superkraft oder einen Übermenschen, der uns vor uns selbst rettet. Aber die Realität ist, dass wir uns selbst retten müssen - und der beste Weg, das zu tun, ist, sofort damit zu beginnen. Dazu müssen wir in kleinen Schritten alles verbessern, um den Unterschied zu schaffen, der tagtäglich gebraucht wird.