Sécurité fonctionnelle
Des solutions modernes pour sécuriser les boucles de procédé, sans compromis
La norme CEI 61508 définit la sécurité fonctionnelle comme étant l’absence de risque inacceptable de blessure physique ou d’atteinte à la santé des personnes, que ce soit directement, ou indirectement en conséquence de dommages à des biens ou des équipements.
C’est une composante de la sécurité globale qui repose sur le fonctionnement correct du système ou de l’équipement en réponse à ses entrées. La sécurité fonctionnelle est la détection d’une condition potentiellement dangereuse, qui a pour effet d'activer le mécanisme d’un appareil de protection ou de correction pour éviter que des événements dangereux ne surviennent ou pour en réduire les conséquences.
Un système instrumenté de sécurité (SIS) est distinct du système numérique de contrôle-commande, car son unique fonction est d'amener le procédé à un « état de sécurité » en cas de situation critique.
Un système SIS comporte plusieurs fonctions instrumentées de sécurité (SIF). À chaque fonction instrumentée de sécurité correspond un niveau SIL spécifié, nécessaire à l'implémentation
de la sécurité fonctionnelle. Chaque fonction instrumentée de sécurité est une boucle distincte ou interconnectée constituée de capteurs, d’un solveur logique et d’un élément de contrôle final.
Dans une usine de transformation, le risque zéro n'existe pas. L’une des premières tâches du concepteur de système SIS est donc de réaliser une analyse de la tolérance au risque pour déterminer le niveau de sécurité nécessaire. La norme CEI 61508 (Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables) est une norme générale qui couvre la sécurité fonctionnelle relative à une grande variété d’usines de transformation et d'usines manufacturières. Les normes CEI 61511 et ISA S84.01 (remplacée par ISA 84.00.01-2004) sont des normes spécifiques aux industries
de procédés. Ces trois normes utilisent un modèle de cycle de vie basé sur la performance et spécifient des niveaux précis de sécurité, des bonnes pratiques et des preuves quantifiables de conformité.
Ce composant sert à déterminer
l’action à prendre selon les informations recueillies. L'utilisation de solveurs logiques très fiables permet un fonctionnement, qui assure la sécurité en cas de défaillance. Il s'agit généralement d'un contrôleur qui lit les signaux des capteurs et exécute des actions préprogrammées pour éviter un danger en transmettant un signal de sortie à un ou plusieurs éléments de contrôle final.
Les solveurs logiques sont souvent des appareils programmables ou non programmables, mais peuvent aussi être dotés d'éléments mécaniques, sous la forme de commutateurs réglés pour déclencher la fonction de sécurité.
Les éléments de contrôle final mettent en œuvre l’action déterminée par le solveur logique. Cet élément de contrôle final est généralement une vanne tout-ou-rien automatisée, avec une fonction d'ouverture ou de fermeture par manque d’air. Il est possible d'ajouter une intelligence numérique pour améliorer la couverture des diagnostics et prendre en charge les essais de course partielle.
Il est impératif que chacun des trois éléments du système SIS fonctionnent comme prévu pour isoler en toute sécurité l’usine de transformation en cas d’urgence.
Des capteurs de terrain recueillent des informations pour
savoir s'il existe une situation d’urgence. La fonction de ces capteurs est de mesurer les paramètres du procédé (c.-à-d.
la température, la pression, le débit, la masse volumique, etc.) pour déterminer si l’équipement ou le procédé est dans un état sûr.
Les capteurs utilisés vont de simples détecteurs pneumatiques ou électriques aux transmetteurs intelligents avec diagnostics embarqués. Ces capteurs sont exclusivement assignés au service SIS et possèdent leurs propres prises de pression, distinctes de celles utilisées par les capteurs ordinaires d’informations sur le procédé.
Did you know that a final element accounts for 50% or more of reported failures in SIS infrastructure? In this video, Carsten Theogersen takes the time to remind manufactures the importance of proper valve assemblies and final element installation.