A otimização do desempenho do espessamento é fundamental para uma operação de mina, mas a estabilidade do processo pode ser difícil de manter devido à gestão da vazão de lama. A gestão da vazão de lama de mineração pode ser prejudicada pela medição irregular da vazão, substituição frequente de componentes do circuito, paralisações devido a falhas na bomba ou válvula de controle e aumento da pressão da água para fluxos espessados da bomba.
As soluções de gestão da vazão de lama de mineração da Emerson incorporam medidores de vazão avançados, válvulas e atuadores para fornecer medições de vazão precisas e consistentes e maior capacidade para ajudar a isolar as válvulas em aplicações de pasta espessa.
Válvulas guilhotina da Clarkson
Soluções de válvulas de isolamento da Stalwart para melhor controle de vazão de lama de mineração.
Soluções de medição de corrosão da tubulação de lama
Identifique a deterioração precoce dos dutos e planeje uma ação corretiva.
As barragens de resíduos de mineração são cruciais para o descarte eficaz de seus subprodutos de processo e essenciais na proteção do ambiente circundante. Infelizmente, elas podem falhar devido a transbordamento ou projeto e construção inadequados. É nesse ponto que um sistema de monitoramento de barragens de resíduos é crucial para a integridade da sua barragem.
As soluções de monitoramento de barragens de resíduos wireless da Emerson dão visibilidade aos níveis de barragens e elementos abaixo da superfície. Nossos especialistas em mineração podem guiar você na seleção de soluções wireless para garantir uma gestão segura e conforme de suas barragens de resíduos.
Soluções de medição de vazão, nível e pressão wireless
Tenha uma ideia da integridade da sua barragem com o sistema de monitoramento da barragem de resíduos wireless.
Soluções de monitoramento da bomba wireless
Monitoramento de condição wireless de bombas de barragem de resíduos.
With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.
leia maisAndy Coxall joins podcast host Jim Cahill to discuss the challenges in tailings management, the problems with valves not suited for this severe-service application, and why severe-service knife gate valve technology such as the Clarkson KS1 is the best choice for these challenging slurry applications.
leia maisAlek Duerksen’s Global Mining Review article, Making the Difficult Choices, describes the difficulties of tailing disposal and provides suggestions for choosing the proper automated isolation valves for this application.
leia maisPerguntas frequentes sobre resíduos de minas
Resíduos requerem uma gestão eficaz simplesmente para fazer com que a operação funcione de maneira rentável. Embora seja improvável que o risco de resíduos afete o esforço real de mineração, uma barragem de rejeitos rompida pode destruir o valor da mina, bem como a reputação e a licença de operação de uma empresa. O monitoramento wireless da barragem de resíduos pode ajudar a gerenciar riscos e melhorar a segurança.
As válvulas desempenham um papel crítico no transporte e no desembolso dos resíduos. Como o resíduo é muito abrasivo e, muitas vezes, corrosivo, válvulas de lama usadas em linhas de resíduos devem ser capazes de suportar a mudança de conteúdo sólido em lamas e permanecer em operação por longos períodos. Ao adicionar pressão, densidade e velocidade, o transporte de resíduos torna-se um ambiente difícil para uma válvula operar, e a localização remota de muitos lagos de resíduos significa que a confiabilidade e a baixa manutenção são extremamente críticas, uma vez que o acesso é inconveniente.
Os mineradores podem se beneficiar da implementação das soluções de monitoramento das condições para bombas de barragem de resíduos, a fim de melhorar a disponibilidade.