Aplicação do Machinery Health no setor de energia

Monitoramento de condições para geração de energia

Integre tecnologias de monitoramento para minimizar interrupções e reduções de potência, aumentando a disponibilidade e a confiabilidade das plantas.

Cumprir os compromissos em um ambiente em constante mudança

Suas instalações de geração de energia foram projetadas para fornecer perfis de carga consistentes e lidar com picos rotineiros de demanda. Mas o aumento da demanda por energia renovável e a disponibilidade de gás natural barato forçaram uma mudança na maneira como você opera.

Garantir o fornecimento constante da rede de abastecimento representa um aumento do ciclo, o que pode levar a maiores taxas de calor das unidades e desligamentos não planejados. Os equipamentos, orçamentos e funcionários da planta são cada vez mais desafiados a cumprir o compromisso de atender à demanda da rede de abastecimento. Com a descoberta de problemas ainda em fase de surgimento, e antes que eles causem uma falha no equipamento, você começará a programar as atividades de manutenção que proporcionam operações mais confiáveis e minimizará o risco de eventos catastróficos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Cumprir os compromissos em um ambiente em constante mudança
Cumprir os compromissos em um ambiente em constante mudança

Estudos de casos em indústrias de energia

Monitoramento de vibração wireless | Power Co.

“Estamos sempre nos esforçando para reduzir o tempo de inatividade e nos afastarmos das atividades baseadas no tempo, para irmos em direção à manutenção baseada em condições” 

– Gerente Sênior, Monitoramento e Diagnóstico 

Explore por que uma empresa de serviços de energia dos EUA está implantando uma rede de aproximadamente 5.000 unidades do AMS Wireless Vibration Monitor da Emerson em todos os seus locais de combustíveis fósseis até o final de 2022.


Wireless PaekVue | Equilíbrio da planta

Descubra como uma cliente norte-americana do setor energético usou a tecnologia PeakVue, AMS Wireless Vibration Monitors, AMS Machine Works e muito mais para: 

  • Reduzir o custo de mão de obra associado à coleta de dados de vibração.
  • Obter dados de vibração mais frequentes para melhorar o monitoramento das condições ou de novos problemas que se desenvolvem rapidamente. 
  • Reduzir o risco de incorrer em penalidades de contrato dispendiosas por diminuição ou paradas da planta.

Geração de energia de hidrogênio verde

Veja como a Mitsubishi Power Americas está alavancando os sistemas e o software de automação da Emerson, incluindo o AMS Device Manager, para aumentar a segurança, reduzir custos, melhorar a sustentabilidade e modernizar a manutenção nas maiores instalações verdes de armazenamento e produção de hidrogênio.

AMS 6500 para proteção de turbinas

A Xcel Energy, com sede em Minneapolis, Minnesota, é uma das principais concessionárias de energia elétrica e de gás natural dos EUA, que fornece energia a mais de 3,3 milhões de clientes elétricos e 1,8 milhão de clientes de gás natural. 

O AMS 6500 da Emerson foi introduzido na Estação de Xcel em Pawnee (Colorado) durante a instalação do Ovation para controle de turbinas, e o pessoal do local aproveitou a oportunidade para obter uma solução de gestão da condição do maquinário que prometeu integração total e fácil com seu sistema Ovation. Apesar de ter sido assinado um contrato para a compra de outro sistema de proteção contra turbinas, esse contrato foi cancelado e o AMS 6500 foi solicitado.


Monitoramento da condição em toda a planta

“Estamos monitorando mais ativos críticos do que nunca. Colocamos provas documentadas do valor da manutenção preditiva nas mãos de nossos líderes. Fizemos a diferença na capacidade da TEP de evitar paradas inesperadas e planejar de forma mais eficaz o trabalho de manutenção”.

Descubra como a Tucson Electric Power, que fornece energia para mais de 414.000 clientes no Arizona, aproveitou o AMS 6500 e transmissores de vibração wireless da Emerson para mudar o monitoramento das condições em todo o local e:

  • Evitar US$ 1 milhão em custos de manutenção e substituição
  • Economizar mais de US$ 750.000 em menos de um ano
  • Reforçar a segurança expandindo o monitoramento para ativos em áreas de difícil acesso 


Fatos e números

Fato 1

39% das plantas planejam diminuir o tempo de inatividade não programado expandindo suas capacidades de monitoramento.

fato 2

86% das plantas terceirizam algumas operações de manutenção entre todas as realizadas.

fato 3

46% das plantas planejam diminuir o tempo de inatividade não programado evoluindo para estratégias de manutenção preditiva.

Usina elétrica

Monitoramento para bombas de torre de resfriamento e ventiladores

Transmissor de vibração wireless AMS 9420
pOWER gENERATION
Transmissor de vibração wireless AMS 9420
Transmissor de vibração wireless AMS 9420
O Transmissor de vibração sem fio AMS 9420 dá informações sobre as vibrações por meio de uma rede wireless com auto-organização e altamente confiável, para ser usada pelo pessoal operacional e de manutenção. Com muitas das mesmas vantagens que o AMS Wireless...
pOWER gENERATION
Advanced Prediction for high consequence plant assets like Cooling Towers – an ideal solution for trimming energy costs.

Monitoramento de turbinas a gás

AMS-6500-ATG
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Avançar a previsão e proteção para ativos da planta de alta consequência, como turbinas a gás: uma solução ideal para sistemas obsoletos somente para proteção.
AMS 6500 ATG
Bem como manter a produtividade e a qualidade do produto, a segurança é crucial para a maioria das plantas. Uma ferramenta essencial para atingir essas metas é o sistema de proteção usado nos ativos de produção mais críticos e sua capacidade de detectar riscos...

Centro M&D inteligente

Manutenção e diagnóstico inteligente de última geração • Análise remota de vibração/diagnóstico de causa-raiz • Análise remota de eficiência do processo • Monitoramento da verificação da condição do sistema

Monitoramento para geradores

AMS-6500-ATG
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Avançar a previsão e proteção para ativos da planta de alta consequência, como geradores: uma solução ideal para sistemas obsoletos somente para proteção.
AMS 6500 ATG
Bem como manter a produtividade e a qualidade do produto, a segurança é crucial para a maioria das plantas. Uma ferramenta essencial para atingir essas metas é o sistema de proteção usado nos ativos de produção mais críticos e sua capacidade de detectar riscos...

Monitoramento de bombas de condensado

AMS 6500 UM Universal Measurement Card
AMS 6500 UM Universal Measurement Card
AMS 6500
Previsão avançada para ativos da planta de alta consequência, como bombas de condensado (vertical): uma solução ideal para bombas verticais submersas normalmente de difícil alcance.

Monitoramento de caixas de engrenagem, ventiladores e bombas

AMS Asset Monitor
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
AMS Asset Monitor | Overview
AMS Asset Monitor
AMS Asset Monitor
Gerencia o Pervasive Sensing enquanto fornece recursos de previsão, proteção e monitoramento de processos e é projetado para montagem no ativo para reduzir o cabeamento. Ele acomoda até 12 CHARMs, incluindo CHARMs de vibração e CHARMs para as entradas do...
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
In the latest release of the AMS Asset Monitor, user will find that additional functionality delivers new benefits and increased ease of use for monitoring balance-of-plant assets.
AMS Asset Monitor | Overview
AMS Asset Monitor | Overview
Most plants are aware of the importance of condition monitoring for critical assets...but what about the remaining equipment? What about those balance of the plant items that still need of some level of monitoring but don't justify the extra expense of online...

Monitoramento de caixas de engrenagem, ventiladores e bombas

AMS Wireless Vibration Monitor
ECAT Single Stroke Cycle Demonstration
Innovation in Wireless Vibration
Emerson Solutions for Improving Reliability
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
AMS Wireless Vibration Monitor
AMS Wireless Vibration Monitor
Fornece dados completos de vibração e informações ricas sobre a vida útil das máquinas para operações e manutenção. Facilmente integrados a qualquer sistema de controle ou histórico da planta, enquanto os dados de diagnóstico podem ser exibidos pelo AMS Device...
ECAT Single Stroke Cycle Demonstration
AMS Wireless Vibration Monitor
The health and performance of assets within a plant is a vital component of your organization's ability to produce quality products. Yet for too many plants, the ability to institute condition monitoring on a broad scale has been difficult to implement due...
Innovation in Wireless Vibration
Innovation in Wireless Vibration
The last ten years have delivered many technology innovation that impacted us personally and professionally. Learn how Emerson kicks off the next ten years be redefining wireless vibration monitoring.
Emerson Solutions for Improving Reliability
Emerson Solutions for Improving Reliability
Emerson offers the software, technology and expertise to improve reliability of production assets. Focusing on reliability can mean more availability of assets, more profitability for the plant, and increased safety for personnel.
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
The next step in your digital transformation journey can be quick, easy, and impactful. Unique characteristics of the AMS Wireless Vibration Monitor make installation and configuration so simple, you'll be up and running in less than a few minutes.

Sala de controle

Operador em tempo real - Informações efetivas • Valores gerais de vibração• Alarmes de alerta e perigos•Leituras PeakVue

Monitoramento para bombas de torre de resfriamento e ventiladores

AMS-6500-ATG
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Avançar a previsão e proteção para ativos da planta de alta consequência, como bombas e ventiladores de torres de resfiramento: uma solução ideal para sistemas obsoletos somente para proteção.
AMS 6500 ATG
Bem como manter a produtividade e a qualidade do produto, a segurança é crucial para a maioria das plantas. Uma ferramenta essencial para atingir essas metas é o sistema de proteção usado nos ativos de produção mais críticos e sua capacidade de detectar riscos...

Monitoramento de turbinas a vapor

AMS-6500-ATG
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Avançar a previsão e proteção para ativos da planta de alta consequência, como turbinas a vapor: uma solução ideal para sistemas obsoletos somente para proteção.
AMS 6500 ATG
Bem como manter a produtividade e a qualidade do produto, a segurança é crucial para a maioria das plantas. Uma ferramenta essencial para atingir essas metas é o sistema de proteção usado nos ativos de produção mais críticos e sua capacidade de detectar riscos...

Monitoramento de bombas de alimentação de caldeiras e turbinas

AMS-6500-ATG
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Avançar a previsão e proteção para ativos da planta de alta consequência, como bomba de alimentação de caldeira ou turbina: uma solução ideal para sistemas obsoletos somente para proteção.
AMS 6500 ATG
Bem como manter a produtividade e a qualidade do produto, a segurança é crucial para a maioria das plantas. Uma ferramenta essencial para atingir essas metas é o sistema de proteção usado nos ativos de produção mais críticos e sua capacidade de detectar riscos...

Dados incorporados no Ovation gerenciam a condição do maquinário

É usuário do Ovation? Inicie o seu monitoramento de condições em segundos. 

O portfólio líder de soluções de confiabilidade da Emerson integra-se às suas operações e softwares existentes, como a plataforma integrada de controle e segurança Ovation™ da Emerson e o AMS Device Manager, para ajudar a levar sua produtividade e tomada de decisões a outro nível em toda a sua empresa. 
 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Dados incorporados no Ovation gerenciam a condição do maquinário
Dados incorporados no Ovation gerenciam a condição do maquinário

Mantenha a confiabilidade em todos os ativos de instalações auxiliares da planta (BOP)

Há muitos ativos em sua instalação que podem afetar a capacidade, como bombas de alimentação de caldeiras, compressores e motores.

Esses ativos de BOP são essenciais para atender às suas metas de negócios e exigem as mesmas tecnologias de monitoramento comprovadas em campo que as suas turbinas. As soluções wireless e baseadas em rota da Emerson são o equilíbrio perfeito do monitoramento da qualidade com implementação econômica para essas aplicações.

Explore o AMS Wireless Vibration Monitor

Explore o AMS 2140 Machinery Health Analyzer

Explore o AMS Asset Monitor

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Mantenha a confiabilidade em todos os ativos de instalações auxiliares da planta (BOP)
Mantenha a confiabilidade em todos os ativos de instalações auxiliares da planta (BOP)
Ative o JavaScript para usar este site.