Nuestro propósito
Impulsamos la innovación que hace que el mundo sea más sano, seguro, inteligente y sostenible.
Emerson cree hacer este mundo un mejor lugar del que encontramos mediante el esfuerzo para estar más conectados y más centrados en el futuro y en el cliente.
27 años consecutivos desde 1996
Reconocida como una de las compañías más grandes de América con base en los ingresos, Emerson es la n.º 199
5 de los últimos 6 años
Con este premio se reconoce la excelencia demostrada, la creatividad, el trabajo duro y el éxito
3 Consecutive Years Since 2020
Newsweek’s ranking for giving back to the community and being good neighbors and citizens, Emerson is #162
9 años consecutivos desde 2011
Reconocido como uno de los principales innovadores del mundo
7 años consecutivos desde 2014
Altamente clasificada como una de las empresas más acreditadas del mundo
5 años consecutivos desde 2018
El equipo de México fue premiado por su compromiso con la responsabilidad social corporativa
Emerson busca apasionadamente tecnología innovadora para dar valor a nuestros clientes, comunidades y el mundo.
El grupo de termostatos inteligentes SensiTM recibió un premio por sus esfuerzos para ahorrar energía y proteger el medio ambiente
El ecosistema digital PlantWeb de Emerson ha sido premiado por ser un servicio innovador y extraordinario
Máximos honores en las categorías de automatización y control, instrumentación de nivel, caudal, temperatura y presión, control final de analizadores y software inteligente
Reconocida por crear nuevas tecnologías que demuestran la innovación en concepto, diseño y aplicación
Adjudicados para obtener el mejor desempeño en protección ambiental, eliminación de residuos, conservación del agua y consumo de energía
Emerson cree que la diversidad y la inclusión proporcionan las bases para el intercambio de ideas enriquecedoras que inspiran la innovación y aportan las mejores soluciones para nuestros clientes.
Revista Woman Engineer
Elección de los lectores 2022
Emerson es el n.º 1
Revista Minority Engineer
Elección de los lectores de 2022
Emerson es la n.º 45
Revista Workforce Diversity
Elección de los lectores de 2022
Emerson es la n.º 22
Emerson es la n.º 439
Emerson is #10 in Iowa, #25 in Minnesota, #7 in Missouri, #14 in Pennsylvania
Obtuvimos un 100 % en el Índice de Igualdad Corporativa de la Campaña de Derechos Humanos relacionada con la igualdad en el lugar de trabajo para la comunidad LGBTQ
Clasificada entre las 500 mejores empresas de la encuesta de Forbes sobre los mejores empleadores de Estados Unidos para la diversidad
El mejor lugar para que las personas de la comunidad LGBTQ trabajen, según el índice de igualdad de la campaña de derechos humanos
Elegido por los lectores como un empleador que proporciona un entorno de trabajo positivo para los miembros de grupos minoritarios
El taller Cómo liderar en Emerson fue reconocido como uno de los cinco mejores programas de desarrollo de liderazgo del mundo en 2019
Reconocido por su destacado liderazgo a través de prácticas sostenibles y una cultura cívica corporativa responsable
St. Louis Business Journal reconoció a Emerson como uno de los mayores donantes corporativos del área metropolitana de St. Louis
Reconocido por el Foro de la mujer de Nueva York como un experto corporativo en 2019
Reconocimiento de oro a las mejores prácticas en las categorías de Orientación y Global en los Premios de la misión de Society of Women Engineers