Plantweb Insight

Plantweb Insight™

Software de análisis de datos que proporciona una mejor visibilidad de la condición operativa de los activos clave de su planta.

Ver productos
Vea más. Haga más. Claramente.

Transforme de manera digital la monitorización de la condición de sus activos

Obtenga conocimientos sobre las operaciones con una red de inteligencia predictiva. Las aplicaciones de Plantweb Insight habilitadas por sensores y redes inalámbricos proporcionan datos abundantes de Pervasive Sensing™ al Plantweb Digital Ecosystem. El software industrial interpreta al instante datos clave sobre la condición de sus activos mediante análisis diseñados previamente y aceptados por la industria. Las aplicaciones de Plantweb Insight pueden implementarse de manera sencilla y se puede acceder a ellas desde cualquier parte para transformar de manera digital los datos del sensor en información accionable para mejorar la toma de decisiones.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Transforme de manera digital la monitorización de la condición de sus activos

¿Por qué utilizar el Plantweb Insight?

Análisis en tiempo real

Haga de las rondas manuales y la comunicación de datos inconsistentes cosas del pasado. Con el Plantweb Insight, tiene una interpretación instantánea de los datos de la condición de los activos clave. Diseñada con análisis preelaborados y aceptados en la industria, esta solución transforma los datos del sensor en conocimiento práctico.

Predicción en lugar de reacción

Con la visibilidad en tiempo real para la condición de los activos, puede evitar los peligros de seguridad potenciales y priorizar mejor su mantenimiento. Cuando puede determinar las situaciones anormales antes de que sean problemas potenciales y evitar las fallas antes de que ocurran, no solo mejora la seguridad de la planta, sino que también garantiza que las operaciones cumplan con los estándares normativos y de cumplimiento.

Acceda desde cualquier lugar

La plataforma con base en la web le permite acceder de forma segura a sus datos desde cualquier lugar, en cualquier momento. Además, la interfaz del diseño enfocado en el usuario ofrece una navegación consistente e intuitiva por las aplicaciones.

Fácil integración

Esta solución se integra de forma perfecta con la infraestructura inalámbrica existente, lo que le permite ampliar las capacidades de su sistema actual. Plantweb Insight se puede utilizar para operaciones de cualquier tamaño.

prod-rmt-award_winning_software

Software galardonado

Emerson sabe sobre innovación y no solamente lo decimos nosotros. Plantweb Insight ha recibido varios premios en 2017 y 2018. Y más allá de eso, Emerson ha sido denominado la Compañía IoT industrial del año por parte de IoT Breakthrough.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Software galardonado

Aplicaciones: Energía

Aplicación de las trampas de vapor

La aplicación Plantweb Insight Steam Trap determina la condición operativa en línea de sus trampas de vapor al verificar si una trampa está en modo de falla. Con esta aplicación, usted puede ver las tendencias de las condiciones operativas pasadas, emisiones y pérdida energética con base en las trampas y el seguimiento del impacto en comparación con los objetivos clave de desempeño. La aplicación utiliza información de los Rosemount 708 Transmisores acústicos inalámbricos para determinar continuamente el estado de las trampas de vapor. Esto incluye la identificación de las fallas de las trampas de vapor (soplada, inundada, obstruida) y la inactividad.  

Aplicación de los intercambiadores de calor

La aplicación Plantweb Insight Heat Exchanger proporciona una monitorización en detalle de los intercambiadores de calor de carcasas y tubos mediante el análisis de los datos de los sensores de la planta recopilados por toda la infraestructura existente. Al nivelar los algoritmos prediseñados según las décadas de experiencia de proceso y análisis aprobados por la industria, esta solución proporciona un diagnóstico predictivo confiable. Esta aplicación calcula y da seguimiento continuamente a los indicadores clave de desempeño, como la suciedad, el trabajo pesado y el coeficiente de transferencia de calor.

Aplicación de las válvulas de alivio de presión

La aplicación Plantweb Insight Pressure Relief Valve determina cuándo y dónde ha ocurrido un evento dentro de las distintas válvulas de alivio. Utilizando técnicas del aprendizaje automático, esta aplicación puede identificar situaciones anormales que afectan las operaciones, lo que permite a los usuarios identificar fácilmente los activos y las áreas problemáticas. Dentro de la interfaz del software los usuarios pueden ver un registro de eventos consolidado y la información relacionada con las pérdidas de producción y emisiones ocasionadas por los eventos de alivio de presión.

Aplicación de iluminación conectada

Ahorre energía y extienda la vida útil de los equipos de iluminación en ambientes hostiles y peligrosos con la aplicación Plantweb Insight Connected Lighting. Esta aplicación pone en funcionamiento a los grupos de iluminación conectada en una imagen cargada de su planta. Utilice controles preprogramados o cree controles personalizados para mantener las luces encendidas cuando haya presencia de operadores. Los indicadores de la condición del dispositivo y las herramientas de análisis proporcionan información útil que ayuda a simplificar la planificación del mantenimiento y qué priorizar del sistema de iluminación conectado.

Aplicaciones: Confiabilidad

Aplicación de las bombas

La aplicación Plantweb Insight Pump le ofrece monitorización en detalle de las bombas de velocidad fija al proporcionar una vista agregada en la condición operativa de todos los activos. Los estados y las alertas se calculan por medio de algoritmos prediseñados según los años de experiencia y análisis aprobados por la industria. El diagnóstico predictivo y las alertas ponderadas de esta solución permiten la priorización del mantenimiento de las bombas, lo que permite a los usuarios mitigar los incidentes que se pueden registrar e identificar rápidamente cualquier activo que necesite de atención.

Aplicación de los intercambiadores de calor enfriados por aire

La aplicación Plantweb Insight Air Cooled Heat Exchanger proporciona una monitorización en detalle de los intercambiadores de calor enfriados por aire y los ventiladores mediante el análisis de los datos del sensor inalámbrico recopilado por medio de la infraestructura existente. La monitorización continua y predictiva del intercambiador de calor enfriado por aire ayuda a reducir las fallas inesperadas y las paradas del proceso.

Aplicación de las torres de enfriamiento

La aplicación Plantweb Insight Cooling Tower utiliza los datos del proceso para determinar la condición general de este activo crítico. Esta aplicación utiliza información clave sobre temperatura, caudal, nivel y análisis para identificar situaciones anormales que afecten la confiabilidad y eficiencia a largo plazo de los sistemas de agua de enfriamiento.

Aplicaciones: Integridad

Aplicación para la corrosión en líneas

La aplicación Plantweb Insight Inline Corrosion está diseñada para las tendencias del análisis continuo y la monitorización de la corrosión en sondas de corrosión inalámbrica instaladas. La aplicación proporciona datos sobre la condición de los instrumentos y brinda alertas con base en umbrales configurados previamente para la corrosión, la vida útil de las sondas, el nivel bajo de batería y mucho más. Se muestra una carta térmica (heatmap) intuitiva con inteligencia sobre la corrosión de los niveles de fluidos según la norma NACE. (Ref. NACE SP0775-2013)

Aplicación para la corrosión no intrusiva

La aplicación Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion ayuda a comprender mejor la condición de sus activos mediante el mantenimiento predictivo y la mejora de la optimización de la planta. Mejore la toma de decisiones y cumpla las crecientes demandas de la industria de procesos con una supervisión continua diseñada para evaluar el impacto de la corrosión y la erosión. La aplicación proporciona datos de corrosión del sistema inalámbrico Permasense de Rosemount a los usuarios de forma segura por medio de las mejores visualizaciones y análisis en su clase.

Aplicaciones: Producción

Aplicación de los manómetros inalámbricos

La Plantweb Insight Wireless Pressure Gauge monitoriza los manómetros inalámbricos en una interfaz individual y fácil de utilizar. Esta solución analiza los datos adquiridos por los sensores de la planta y la infraestructura existente para proporcionar el estado de presión en tiempo real de todos los manómetros inalámbricos. Esta aplicación también proporciona indicadores de la condición operativa de los dispositivos, lo que ayuda a proporcionar mantenimiento de manera efectiva.

Aplicaciones: Infraestructura inalámbrica

Aplicación de gestión de redes

La aplicación Plantweb Insight Network Management ofrece a los usuarios una vista consolidada de la condición de la red. La aplicación identifica las deficiencias en el cumplimiento de las prácticas recomendadas. También proporciona un resumen de diagnóstico e información de la red. El diagrama de malla de la red permite la visualización de redes y la resolución rápida de problemas.

Aplicación de gestión del módulo de alimentación

La aplicación Plantweb Insight Power Module Management lleva todos los indicadores del módulo de alimentación por múltiples redes a una ubicación central. Los usuarios no solo pueden ver el estado de los módulos de alimentación, la aplicación también proporciona un cálculo de la vida útil restante y avisa a los usuarios sobre los dispositivos de consumo alto.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.