Pida hoy su AMS Trex Device Communicator
Actualícese a lo último en tecnología de campo portátil para diagnosticar problemas de dispositivos de manera más fácil y precisa como nunca antes. Pídalo hoy y configúrelo directamente desde MyEmerson.
Cuando los activos no funcionan adecuadamente o hay una falta de diagnóstico de los problemas en la planta, se puede generar un tiempo de inactividad costoso e inesperado. EL AMS Trex Device Communicator permite resolver problemas simples en el acto y evita la investigación física invasiva del problema, innecesaria y posiblemente destructiva.
Con un comunicador Trex portátil, usted puede diagnosticar los problemas del dispositivo adecuadamente en el campo. Los equipos de mantenimiento experimentarán ahorros significativos en horas de trabajo y tranquilidad al saber que los problemas se solucionarán rápida y adecuadamente en el primer momento con el equipo portátil correcto.
Bayer Crop Science utiliza AMS Trex para mejorar el mantenimiento
“La capacidad de alimentar un lazo duro desde la unidad AMS Trex es enorme. Ya no necesitamos tener una fuente de alimentación adicional o un simulador de lazo a mano, ya sea en el campo o en nuestro taller. Es una gran ventaja para el técnico”.
Joel Holmes
Ingeniero principal
Bayer Crop Science
Refinería norteamericana reduce los costos de mantenimiento en $90 000 al año y evita periodos de inactividad con el AMS Trex
Aprenda cómo un proveedor vital de combustible diésel redujo el riesgo para su personal, evitó paradas no programadas y aprovechó el poder del AMS Trex para la configuración y resolución de problemas de los dispositivos de campo.
Experimente una vista de 360 grados, características, diseño y compilación del AMS Trex Device Communicator de Emerson
Los técnicos aíslan y reparan los problemas en el campo, mientras que los dispositivos siguen funcionando mediante un comunicador AMS Trex resistente e intrínsecamente seguro.
Fue diseñado para soportar condiciones adversas en plantas de fabricación y cumple los requisitos de seguridad intrínseca a nivel global.
Diseñado para un uso cómodo, con una sola mano y para todo el día en el campo. La pantalla también funciona mientras se usan guantes.
Permite configurar el dispositivo en el campo antes de que la alimentación y la infraestructura de E/S estén establecidos. Solo debe conectar el comunicador a un instrumento para alimentarlo.
Cambie fácilmente la pantalla para ahorrar energía o adaptarla a ambientes oscuros o al brillo de la luz solar, y garantícese una pantalla nítida que pueda leerse.
Amplíe la funcionalidad del AMS Trex mediante el marco moderno basado en las aplicaciones para ayudar a los técnicos a realizar sus tareas.
Mantenga la integridad de los datos en la base de datos de su AMS Device Manager sin la intervención de ningún técnico.
El AMS Trex Device Communicator mejora la eficiencia con una experiencia moderna e intuitiva del usuario que incluye una pantalla más grande, una pantalla táctil y una IU basada en tareas. Los paneles de control del dispositivo, el diagnóstico avanzado y la resolución de problemas lo ayudan a solucionar los inconvenientes en el campo cuando surgen.
Anticipa las necesidades del usuario, proporciona información sobre la resolución de problemas y permite una navegación fácil por los menús y criterios de tipo con un teclado de pantalla táctil grande.
Pone la información relevante a disposición del usuario apenas el dispositivo se conecta y ofrece información sobre el dispositivo, alertas, estatus de los dispositivos, mediciones principales y menús, todo a simple vista, para que el usuario pueda diagnosticar el problema fácilmente.
Proporciona conexiones o una mayor funcionalidad de la unidad AMS Trex que son fácilmente intercambiables en funcionamiento. El módulo de Plus tiene conectores HART y FF, conectores para HART y FF con alimentación que le proporciona la capacidad de alimentar los segmentos de lazo y un amperímetro.
La tecnología Power the Loop elimina la necesidad de localizar y trasladar una fuente de alimentación compatible o simulador de lazo antes de conectarse a un dispositivo. Los técnicos pueden realizar la configuración de los dispositivos antes de que la alimentación y la infraestructura de E/S estén en el lugar.
Mantenga la integridad de los datos al registrar automáticamente los cambios en la configuración del dispositivo realizados en el campo y al sincronizar estos cambios en el AMS Device Manager, lo que creará un registro de auditoría preciso.
Upgrade Studio, una aplicación para PC incluida, ayuda a mantener la unidad Trex actualizada con un nuevo software y aplicaciones. Estas aplicaciones automatizan los flujos de trabajo y le facilitan al personal en el campo el comisionamiento, la configuración, el diagnóstico y la resolución de problemas de los instrumentos de campo de manera segura, consistente y precisa.
Ofrece una amplia variedad de opciones para configurar y solucionar problemas de los dispositivos HART y FOUNDATION Fieldbus.
Lleve Power the loop al campo y realice la resolución de problemas y las comprobaciones del lazo. Además, aísle y resuelva los problemas de cableado.
Obtenga el conjunto de herramientas necesarias para solucionar problemas y validar los segmentos de FOUNDATION Fieldbus.
Suministre redes inalámbricas en menos tiempo, con una menor posibilidad de error y de manera más segura.
Garantice la medición y la precisión de configuración de sus transmisores de nivel por radar Rosemount.
Analice y revise el estado y desempeño del conjunto de la válvula sin afectar el proceso.
Incluye una calculadora, conversiones para conversión de base, convertidor de lazo/calculadora de la ley de ohmios y un convertidor de unidades.
Transfiera archivos PDF al AMS Trex para acceder fácilmente a manuales, procesos de trabajo, notas y a cualquier otro tipo de PDF en el campo.
Obtenga más información sobre las especificaciones y características del AMS Trex.
With the AMS Trex Field Device Communicator, you can do more in the field than ever before, including commission and validate devices faster, run advanced diagnostics, configure and test valves inline, and power devices directly from the Trex unit itself. Hear from Joel Holmes of Bayer Crop Science on how his team has reimagined field maintenance practices with the AMS Trex.
Enhance your operations by measuring three variables – differential pressure, static pressure, and process temperature – in a single device. Using these recommended steps, learn how to calibrate Emerson’s Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Transmitter.