Emerson fortalece las capacidades y mejora la versatilidad del software de monitorización de activos

AMS Asset Monitor y software nativo

Al ser una herramienta versátil para monitorizar la condición, el AMS Asset Monitor está diseñado para montarse en el activo mientras ofrece capacidades de monitorización en línea del proceso y de análisis de los activos rotativos. AMS Asset Monitor cuenta con un potente software listo para usarse que permite contar con análisis, informes y alertas fáciles de entender. Imagen de alta resolución



Procesamiento de maquinaria de laminación

El AMS Asset Monitor ahora está preparado para más aplicaciones de activos rotativos en entornos industriales, como maquinaria de laminación (en la imagen), hornos rotativos, trituradores, extrusoras, secadoras, grandes cajas de engranaje de reducción y más. Imagen de alta resolución

La nueva actualización del AMS Asset Monitor fortalece las mediciones, el análisis y la configuración en aplicaciones nativas y agrega nuevas plantillas de maquinaria

AUSTIN, Texas
(2 de mayo de 2024) – Emerson, líder global en software e ingeniería, ha mejorado el software nativo y listo para usarse y las características de medición incluidas en su galardonada solución de análisis de procesos Edge que utiliza tecnología basada en CHARM y el AMS Asset Monitor para monitorizar maquinaria industrial.

La actualización del firmware da como resultado más tableros de control e informes en el software nativo, capacidades mejoradas de recopilación de datos y un mayor grado de configuración y personalización para mejorar la experiencia del usuario final y agregar versatilidad. La ciberseguridad se ve fortalecida, al igual que la tecnología PeakVue Plus incluida en el AMS Asset Monitor, que ahora permite niveles de alarma más personalizables para la gravedad total del impacto.

Esta actualización presenta nuevas plantillas de activos de maquinaria que se pueden seleccionar dentro del software nativo, lo cual amplía la variedad de tipos de maquinaria especializada y aplicaciones que pueden recibir el servicio del AMS Asset Monitor. Además de muchas aplicaciones de alta velocidad comunes, como bombas, ventiladores, motores y cajas de engranajes, el AMS Asset Monitor ahora puede usarse cada vez más para monitorizar activos de baja velocidad o únicos, como maquinaria de laminación, hornos rotativos, trituradores, rodillos de molienda de alta presión, secadoras, turbinas de viento, extrusoras, activos de biorrefinería, grúas grandes, pantallas y más.

No solo se ha mejorado el software nativo listo para usar del AMS Asset Manager, sino que también se mejoró la integración existente con el software del AMS Machine Works para el análisis avanzado. Cuando se implementan juntos, un AMS Asset Monitor ahora puede adaptarse a 12 recopilaciones de datos separadas para un análisis avanzado.

El AMS Asset Monitor también incluye Fleet Manager, una utilidad sencilla que se emplea para actualizar rápidamente el firmware de hasta 500 dispositivos al mismo tiempo, sin la necesidad de ir al campo, lo que permite ahorrar valioso tiempo.

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.