Tecnologia PeakVue per l'analisi dei macchinari

Tecnologia PeakVue per l'analisi dei macchinari

La tecnologia PeakVue fornisce un'indicazione tempestiva e più precisa dei guasti che potrebbero svilupparsi nelle macchine con cuscinetti di elementi rotativi.

Riduzione della complessità delle analisi dei macchinari

Riduzione della complessità delle analisi dei macchinari

Generalmente, i dati di vibrazione non vengono indirizzati alla sala controllo perché richiedono formazione e strumenti specializzati per l'estrazione di dati utili.

La tecnologia PeakVue di Emerson riduce la complessità delle analisi dei macchinari e fornisce un'indicazione semplice ed affidabile sullo stato delle apparecchiature mediante un unico trend. PeakVue filtra i tradizionali segnali di vibrazione per concentrarsi sull'impatto, un indicatore di gran lunga superiore sulla salute complessiva degli asset su qualsiasi tipo di macchina con cuscinetti a rotolamento.

Ora, con l'introduzione di PeakVue Plus, gli utenti possono sfruttare questa tecnologia ancora più facilmente. Guarda il video di seguito per ulteriori informazioni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Riduzione della complessità delle analisi dei macchinari

Funzionamento

Baseline di un buon cuscinetto

Diamo un’occhiata a una tipica pompa di processo che opera tra 900 e 4.000 RPM mentre attraversa le quattro fasi di guasto dei cuscinetti. Iniziando dalla condizione di baseline di un buon cuscinetto, osserviamo una considerevole quantità di vibrazioni complessive. Tuttavia, è importante notare che il valore PeakVue è a zero. Questo perché un buon macchinario, installato a dovere e ben lubrificato, non dovrebbe generare urti. Possiamo quindi trarne l’assunto di base: il valore PeakVue su un buon macchinario deve essere zero o prossimo allo zero.

Guasto stadio 1

Allo stadio 1 del guasto del cuscinetto, il difetto risulta inizialmente non visibile a occhio nudo. Non si registra alcun cambiamento nella vibrazione complessiva, ma PeakVue indica già che qualcosa sta accadendo. Quando arriva a un valore di 10, il cuscinetto presenta un problema.

Guasto stadio 2

Allo stadio 2, inizieranno ad apparire delle piccole fessure, e il cuscinetto avrà meno del 10% di vita operativa rimanente. Solitamente, non sono presenti comunque segni dello sviluppo di guasti nella vibrazione complessiva; tuttavia, PeakVue continua a crescere. Quando raddoppia a 20 il cuscinetto presenta un grave problema.

Guasto stadio 3

Allo stadio 3, il danno al cuscinetto risulta chiaramente visibile. Potresti iniziare a vedere un ridotto aumento della vibrazione complessiva di +/- 10%. Nel frattempo, PeakVue continua a mostrare il progresso della gravità del guasto.

Guasto stadio 4

Nello stadio finale di un guasto ai cuscinetti, la vibrazione complessiva può crescere de 20% o più. Per confronto, PeakVue continua ad aumentare distintamente, forse fino a 40 g, e segnala che il cuscinetto si sta avvicinando alla fine del ciclo vitale.

Guasto del macchinario

Si registrerà un aumento marcato della vibrazione complessiva nel punto effettivo del guasto, ma sarà troppo tardi per la pianificazione. Si tratta della notifica effettiva che il macchinario si sta spegnendo. Per contro, PeakVue indica lo sviluppo del guasto nel corse dei mesi e delle settimane. Immediatamente prima del guasto, i livelli PeakVue possono crescere rapidamente fino a 50 g o a valori superiori.

Evita guasti imprevisti dei macchinari sulle torri di raffreddamento

Evitate guasti imprevisti dei macchinari sulle torri di raffreddamento

La tecnologia di vibrazioni wireless abbinata alla tecnologia PeakVue aiuta ad identificare i potenziali problemi, a programmare la manutenzione ed evitare tempi di fermo non pianificati nelle torri di raffreddamento.

Ulteriori informazioni

Le ultime novità

Il nuovo sensore di vibrazioni Emerson, facile da integrare, semplifica il monitoraggio degli asset

Il nuovo sensore delle vibrazioni wireless utilizza le funzioni di analisi incorporate per prevedere quando, come e perché gli asset potrebbero...

Descrizione di PeakVue Plus

Stewart Bowers, Principal Applied R&D Engineer, ne spiega il funzionamento.

Emerson introduce funzionalità analitiche avanzate per una migliore affidabilità delle macchine...

Il firmware per le analisi delle vibrazioni PeakVue™ Plus aiuta i tecnici a prendere decisioni direttamente in campo
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.