Risorse multimediali
Emerson sta aiutando i clienti a raggiungere i loro obiettivi operativi, di sostenibilità e di prestazioni aziendali. Scopri come.
Quando il più grande produttore al mondo di diesel da fonti rinnovabili e combustibile per aviazione sostenibile ha avuto bisogno di ampliare le proprie operazioni a Singapore, si è rivolto a Emerson. I software e i sistemi di automazione di Emerson aiuteranno Neste ad offrire operazioni efficienti e ad alte prestazioni, supportando il suo progetto di incremento della produzione fino a 1,3 milioni di tonnellate all’anno entro il 2023. Oltre a tale capacità di produzione, la raffineria ampliata di Neste avrà la capacità aggiuntiva di produrre fino a 1 milione di tonnellate di carburante per aviazione sostenibile e materie prime rinnovabili per polimeri e prodotti chimici, supportando l’obiettivo dell’azienda di ridurre le emissioni di gas serra dei clienti di almeno 20 milioni di tonnellate all’anno entro il 2030.
All'avanguardia con il diesel verde rinnovabile
Man mano che i biocombustibili diventano una risorsa sempre più importante nel nostro kit per la sostenibilità, le nostre tecnologie stanno aiutando le aziende a introdurre un maggior numero di combustibili da fonti rinnovabili per avanzare nel perseguimento dei loro obiettivi ambientali.
I produttori di energia di tutto il mondo stanno valutando modifiche operative per produrre biocombustibili e combustibili da fonti rinnovabili, un’attività che richiede investimenti di capitale. Allo stesso tempo, poiché i biocombustibili possono essere ricavati da un’ampia gamma di materie prime, il valore energetico, la composizione chimica e la facilità di lavorazione di tali materie prime variano considerevolmente. Ciò complica le previsioni di produzione e profitti mentre le raffinerie di biocombustibili lavorano per creare fonti energetiche a minor contenuto di carbonio.
Il passaggio da una materia prima all’altra comporta variabilità, il che rende fondamentale l’uso di un sistema di analisi che identifichi le migliori condizioni di funzionamento per i tipi di alimentazione, aumentando la resa del diesel e riducendo gli sprechi. Plantweb Optics Analytics può essere d’aiuto.
Domande frequenti sui biocombustibili
In parole povere, i biocombustibili sono tutti i combustibili ricavati dalla biomassa, un termine ampio che include i rifiuti vegetali e animali. I biocombustibili possono essere miscelati con combustibili a base di petrolio, ma possono anche essere utilizzati come unica fonte di combustibile. L’etanolo, ricavato dal mais, è tra i più antichi e noti biocombustibili. Oggi i biocombustibili rinnovabili vengono prodotti a partire dai rifiuti vegetali e animali, il che li rende più sostenibili dal punto di vista ambientale e chimicamente quasi identici ai combustibili fossili. I biocombustibili non sono una novità, ma c’è un rinnovato interesse nel loro utilizzo in quanto le aziende ricercano sempre più spesso fonti di energia più sostenibili, quali soia, canna da zucchero, letame animale e piante legnose.
I biocombustibili sono una fonte rinnovabile di energia a combustione pulita. Poiché sono ricavati da materie prime che si reintegrano organicamente, i biocombustibili favoriscono un’economia circolare di prodotti sostenibili riutilizzabili.
I biocombustibili differiscono dalle altre fonti di energia rinnovabile per un aspetto chiave: le biomasse possono essere convertite direttamente in combustibili liquidi (i biocombustibili) per far fronte alle esigenze di trasporto. Si tratta di una soluzione più sostenibile, che consente di intervenire su una causa importante di consumo energetico. Il maggior impiego di etanolo o biodiesel riduce l’uso di benzina e gasolio di origine fossile. Inoltre, i biocombustibili bruciano in modo più pulito rispetto alla benzina pura o ai carburanti diesel, rilasciando così meno emissioni dannose nell’atmosfera.
Le tradizionali tecnologie di misurazione di livello e portata sono influenzate dalla variabilità delle proprietà dei fluidi e delle condizioni ambientali, rendendo i biocombustibili – con le diverse proprietà dei fluidi – una sfida. I sistemi intelligenti di misurazione della portata e la strumentazione di livello di Emerson sono in grado di gestire svariate proprietà dei fluidi in un’ampia gamma di ambienti, consentendo la redazione dei rapporti su ricevimento, utilizzo e spedizioni necessari per la conformità alle normative e per la convalida dei sussidi.
I biocombustibili sono più corrosivi rispetto ai tradizionali prodotti petrolchimici, ma sono disponibili tecnologie per mitigare questo problema. Plantweb Insight di Emerson utilizza dei sensori per monitorare la corrosione e interpretare dati complessi. In questo modo, i problemi possono essere anticipati, contribuendo a prolungare la durata delle apparecchiature e consentendo di contrastare l’imminente corrosione prima che danneggi apparecchiature vitali.
Nonostante la variabilità delle materie prime, avere il pieno controllo dei reattori è fondamentale per evitare la rottura eccessiva dei prodotti e soddisfare gli standard di qualità. Il software di analisi avanzata consente alle raffinerie di identificare le condizioni operative ottimali per ogni tipo di materia prima e di definire obiettivi ideali. Ciò contribuisce ad aumentare la resa del gasolio e a ridurre i rifiuti da smaltire.