Immagine di un paesaggio cittadino con strisce luminose e movimento

Energia

Il rinnovabile ora è anche affidabile: come un software più intelligente consente di ottenere un'energia più pulita

Un maggiore uso di energie rinnovabili è fondamentale per le imprese, le comunità e le persone di tutto il mondo. Quando si tratta dell'implementazione su larga scala di fonti energetiche rinnovabili, come l'eolico e il solare, l'affidabilità è sempre stata il fattore più importante che ne ha limitato l'adozione. Per le società che dipendono dalla disponibilità di energia in ogni momento di ogni giorno, l'affidabilità semplicemente non è negoziabile.

Illuminazione con l'energia pulita di Emerson

Con l'aiuto di un potente software e del nostro portafoglio di automazione, vediamo un futuro in cui l'energia rinnovabile e affidabile si produca in scala. Si inizia con una rivisitazione della centrale elettrica, che trasformi gli impianti fisici con una sola fonte energetica del passato in "centrali elettriche virtuali" che aggregano risorse energetiche di dimensioni inferiori (definite risorse energetiche distribuite o DER) e modificano i parametri della produzione di energia in tempo reale per offrire i massimi livelli di affidabilità. Proviamo a immaginare un impianto virtuale che combini energia eolica, solare, idroelettrica, da biomassa e da altre fonti di energia pulita, che utilizza queste fonti rinnovabili quando sono disponibili e passa al backup con gas naturale o altre risorse tradizionali quando necessario.

In Emerson, stiamo rendendo tale visione una realtà per la nostra azienda e per i nostri clienti. Di recente abbiamo annunciato il nostro impegno per net zero e ci siamo uniti a RE100, un'iniziativa globale che riunisce le imprese che si impegnano a raggiungere il 100% di energia rinnovabile. Allo stesso tempo, forniamo ai nostri clienti le soluzioni necessarie per generare energia rinnovabile e affidabile e raggiungere gli obiettivi aziendali e di sostenibilità.

Si prendano, ad esempio, i sistemi di gestione delle risorse energetiche distribuite (DERMS, Distributed Energy Resource Management System) dalla consociata AspenTech di Emerson. Questo software avanzato consente di realizzare la "centrale elettrica virtuale" gestendo le fonti di energia rinnovabile in tempo reale, prevedendo la disponibilità tra le risorse energetiche distribuite (DER) e ottimizzando economicamente la produzione di energia per fornire sempre alla rete energia affidabile in modo sicuro e intelligente.  Il software è già operativo ed è in corso di implementazione in una serie di importanti servizi di pubblica utilità del Nord America, consentendo la gestione attiva dei DER per un uso più intensivo e affidabile delle energie rinnovabili negli anni a venire.

Naturalmente, il passaggio verso le "centrali elettriche virtuali" crea anche un nuovo ambiente da gestire per gli operatori, accelerando la tendenza verso centri operativi integrati e remoti, in contrapposizione alla gestione dei singoli impianti. Le operazioni centralizzate rendono più efficiente la gestione di fonti di energia disparate su vaste aree geografiche.

La piattaforma software per le reti digitali di AspenTech aiuta gli operatori gestire più impianti e risorse energetiche in un'unica posizione, consentendo loro di ottimizzare le prestazioni, gestire le operazioni e supportare la stabilità della rete. Mentre Emerson collabora con i principali fornitori di energia in tutto il mondo per centralizzare in remoto le operazioni su fonti di energia rinnovabili geograficamente distribuite, la nostra piattaforma innovativa può aiutarli a connettere in modo sicuro centinaia di fonti in un unico centro.

Grazie ai cinque decenni di esperienza nel settore energetico che supportano il sistema di controllo distribuito Ovation™ di Emerson, le aziende possono disporre di una piattaforma elettrica affidabile e innovativa per lavorare, proteggendo al contempo l'affidabilità degli impianti e portando nella rete più fonti di energia rinnovabile.

E questo è solo l'inizio. Grazie alla gestione centralizzata e alle soluzioni come i DERMS, le fonti di energia rinnovabili diventeranno sempre più automatizzate, aumentando l'efficienza di una vasta gamma di fonti, dall'eolico, al solare, all'idroelettrico, alla biomassa e fino allo stoccaggio di energia. Poiché abbiamo efficacemente effettuato il marshalling delle risorse di una gamma sempre più ampia di fonti rinnovabili, vediamo l'opportunità di soddisfare l'imperativo di fornire energia rinnovabile affidabile e conveniente.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.