Emerson aiuta a ottimizzare l'innovativo processo di riciclaggio che rende più sostenibile la termovalorizzazione

Emerson aiuta l'azienda cleantech svedese HaloSep

Il software e la tecnologia di controllo di Emerson gestiscono il processo di separazione chimica per il riciclaggio di materiali utili estratti dai residui dei fumi degli inceneritori. Foto di: HaloSep. Immagine ad alta risoluzione

Software e tecnologia di automazione consentono il riciclaggio di utili materiali estratti dai residui dei fumi degli inceneritori

GÖTEBORG, Svezia (30 maggio 2023) – Emerson, leader mondiale nel settore del software e della tecnologia, sta collaborando con l'azienda cleantech svedese HaloSep per l'ottimizzazione del processo esclusivo che trasforma in materiali utilizzabili i pericolosi residui dei fumi degli inceneritori degli impianti di termovalorizzazione. Il software e la tecnologia di controllo di Emerson sono in fase di distribuzione presso l'impianto per ottimizzazione, ricerca e tecnologia (PORT) di HaloSep a Göteborg, in Svezia, per consentire la gestione di un innovativo processo di separazione chimica che recupera sale, metalli e minerali utili dalle ceneri volanti. Fornendo un'alternativa allo smaltimento in discarica, il processo di HaloSep aumenta la sostenibilità dell'industria della termovalorizzazione.

Il recupero di materiali da flussi di rifiuti difficili da smaltire è un contributo importante verso una maggiore circolarità. Nel mondo esistono più di 2.600 impianti di termovalorizzazione, con una capacità di smaltimento di circa 460 milioni di tonnellate di rifiuti urbani all'anno. Una percentuale compresa tra il 2 e il 5% dei rifiuti inceneriti diventa un residuo dei gas di scarico noto come cenere volante, un materiale pericoloso che contiene contaminanti come metalli pesanti, cloruri e solfati. Milioni di tonnellate di ceneri volanti vengono attualmente trasportate in discarica via autotreno, ferrovia o mare, un'operazione costosa e insostenibile.

"Data la natura irregolare dei rifiuti domestici, le ceneri volanti prodotte con l'incenerimento hanno proprietà diverse che richiedono processi di separazione differenti. Il nostro impianto PORT analizzerà campioni di ceneri volanti provenienti da tutto il mondo, testerà processi di separazione specifici e dimostrerà ai potenziali clienti i vantaggi dell'economia circolare", ha dichiarato Staffan Svensson, presidente di HaloSep. "Le tecnologie e le consulenze di Emerson per l'implementazione dell'automazione in tutto l'impianto hanno svolto un ruolo fondamentale nell'ottimizzazione di questi processi che, una volta implementati, contribuiranno ad aumentare la sostenibilità dell'industria della termovalorizzazione dei rifiuti".

Emerson ha progettato e implementato presso l'impianto PORT un'architettura di sistema di controllo scalabile e ha lavorato a stretto contatto con HaloSep allo sviluppo di sequenze di separazione specifiche per riciclare in modo efficiente ceneri volanti con composizioni variabili. Il sistema di controllo distribuito DeltaV™ di Emerson consente il funzionamento efficiente e sicuro dei processi di separazione. Inoltre, il software DeltaV Live offre interfacce uomo-macchina ad alte prestazioni per gli operatori, con dashboard basati su indicatori di prestazioni chiave con report e gestione intuitivi a supporto dell'ottimizzazione del processo decisionale e delle prestazioni operative.

"Emerson è impegnata a supportare i propri clienti in settori quali la produzione di plastiche e di batterie agli ioni di litio e la termovalorizzazione, per soddisfare le crescenti esigenze industriali, di processo ed energetiche mediante innovazioni sostenibili che riducano al minimo l'impatto ambientale", ha affermato Nathan Pettus, presidente della divisione Process Systems and Solutions di Emerson. "Le tecnologie e l'esperienza di Emerson sono adatte a gestire la complessità del processo di riciclo di HaloSep".

HaloSep, una consociata del Gruppo Stena Metall, fornisce una soluzione da implementare presso gli impianti che si può realizzare localmente in una struttura di termovalorizzazione o collocare in siti in cui vengono consolidate le ceneri volanti provenienti da impianti più piccoli, eliminando i costi del trasporto a lungo raggio e le emissioni.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  Twitter Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, compresa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta i produttori ibridi, di processo e discreti a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.


Informazioni su HaloSep
HaloSep offre agli impianti di termovalorizzazione una soluzione sostenibile per trasformare i rifiuti pericolosi in materiale utilizzabile da restituire alla società, perfettamente in linea con il concetto di economia circolare. Per ulteriori informazioni, visitare www.halosep.com
LinkedIn


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.