Il trasmettitore di livello radar a onda guidata wireless 3308 Rosemount™ offre prestazioni migliorate per supportare le applicazioni di misura fiscale e rispetta lo standard API 18.2.
Immagine ad alta risoluzione
La versione ad alte prestazioni del trasmettitore di livello wireless 3308 GWR Rosemount™ fornisce una maggiore precisione che può essere verificata senza aprire il portello antifurto, aumentando pertanto la sicurezza
SHAKOPEE, MINN. (25 febbraio 2019) - Quest’oggi Emerson ha presentato una versione ad alte prestazioni del suo Trasmettitore di livello radar a onda guidata (GWR) wireless 3308 Rosemount™, che rappresenta il primo dispositivo di livello radar, wireless, indipendente, conforme allo standard API 18.2 che fornisce indicazioni per la misura fiscale di greggio da piccoli serbatoi di produzione. Il trasmettitore, che fa parte del portafoglio dell’ecosistema digitale Plantweb™ Emerson di tecnologie, software e servizi di trasformazione, offre maggiore precisione che può essere verificata senza dover aprire il portello antifurto di un serbatoio, aumentando pertanto la sicurezza.
“Lo standard API 18.2 impone rigorosi requisiti di precisione per le strumentazioni di misurazione di livello perché alti livelli di incertezza durante la misura fiscale possono comportare rilevanti implicazioni economiche”, ha affermato Christoffer Widahl, Responsabile gestione prodotti della funzione di analisi e misurazione di Emerson. “La precisione della misurazione risulta pertanto essenziale in queste applicazioni e le prestazioni migliorate di 3308 Rosemount offrono l’alta precisione richiesta per ridurre l’incertezza e rispettare API 18.2.”
Un modulo a microonde sottoposto ad upgrade ha aumentato la tolleranza di 3308 Rosemount a condizioni di processo complesse, rendendolo in grado di offrire una misurazione più sensibile e ripetibile e una maggiore precisione. API 18.2 richiede trasmettitori di livello che funzionano con risoluzione di 3 millimetri (1/8 poll.) e precisione di misurazione di 4,7 millimetri (3/16 poll.), che 3308 Rosemount raggiunge se configurato nella modalità ad alte prestazioni. Ciò consente quindi di raggiungere la precisione installata di 6,3 millimetri (1/4 poll.) richiesta per la conformità ad API 18.2. Nella modalità standard la precisione del dispositivo è stata migliorata a 5 millimetri (1/5 poll.).
La precisione può essere facilmente verificata in pochi minuti utilizzando lo strumento di verifica mobile VeriCase Rosemount. Questa semplice procedura non richiede l’apertura del portello antifurto del serbatoio né il trasferimento di prodotti. L’apertura del portello antifurto può comportare il rilascio di elevate concentrazioni di vapori e gas di idrocarburi, mettendo a rischio la salute dell’operatore; l’eliminazione di questo requisito rappresenta dunque un importante miglioramento nella sicurezza.
Oltre a fornire la precisione richiesta per le applicazioni di misura fiscale, 3308 Rosemount offre anche affidabilità nelle applicazioni di monitoraggio continuo di interfaccia e livello in raffinerie, campi petroliferi, piattaforme offshore e impianti chimici, fornendo quindi una soluzione standardizzata economica per tutta la struttura. Il modello 3308 Rosemount è un dispositivo montato sulla parte superiore virtualmente non interessato dalla variazione delle condizioni di processo quali densità, conduttività, temperatura e pressione e, non presentando parti mobili, non richiede calibrazione e la manutenzione necessaria è minima. Flessibilità di applicazione garantita da un'ampia gamma di connessioni di processo, tipi di sonda e accessori.
Nelle applicazioni che interessano le interfacce, l’elevata precisione di 3308 Rosemount aiuta a mantenere la separazione del prodotto emettendo un avviso tempestivo se viene identificata un’interfaccia laddove dovrebbe esserci solo un liquido. Riducendo l’incertezza e ottimizzando la qualità del prodotto, contribuisce a permettere notevoli risparmi per gli utenti finali.
La tecnologia wireless riduce notevolmente i tempi di configurazione e installazione per applicazioni di misurazione di livello e in genere può ridurre i costi di almeno il 30% rispetto a una soluzione cablata. Il modello 3308 Rosemount può essere installato e azionato in meno di un’ora, trasmettendo in modo affidabile i dati tramite un gateway wireless a un sistema di controllo o storico di dati. È possibile accedere facilmente a informazioni di stato e diagnostica del dispositivo dalla sala di controllo, riducendo i requisiti di manutenzione e migliorando la sicurezza dell’operatore grazie all’eliminazione di escursioni sul campo non necessarie.
Per ulteriori informazioni, visitare Emerson.com/Rosemount3308.