Giacimento petrolifero Azeri-Chirag-acque profonde di Gunashli. Foto gentilmente concessa da BP. High resolution image
La competenza in materia di software e progettazione dell'azienda consente una tempistica rapida e un avvio puntuale della nuova piattaforma gestita da BP
AUSTIN, Texas (20 ottobre 2020) – Emerson (NYSE: EMR) si è aggiudicata un contratto da 14 milioni di dollari per la fornitura di tecnologie di automazione per la nuova piattaforma offshore Azeri Central East nel Mar Caspio, l'ultimo sviluppo nel complesso di giacimenti petroliferi Azeri-Chirag-acque profonde di Gunashli. Emerson fungerà da principale appaltatore di automazione fornendo le proprie metodologie di Project Certainty e tecnologie digitali, che trasformano l'esecuzione del progetto di investimento, per aiutare BP a rendere questo prioritario progetto operativo già nel 2023.
Le soluzioni digital twin e i servizi di cloud engineering, parte delle metodologie di Project Certainty di Emerson, agevoleranno l'accelerazione dell'esecuzione del progetto. La soluzione digital twin di Emerson consente test virtuali e integrazione di sistema durante la costruzione della piattaforma e fornisce un ambiente di simulazione per la formazione degli operatori della piattaforma, contribuendo a garantire un avviamento sicuro e agevole e un'eccellenza operativa costante. Il Cloud engineering riduce i costi e i tempi di progettazione consentendo ai team globali di collaborare e progettare in parallelo indipendentemente dalla rispettiva posizione.
Emerson applicherà il proprio portafoglio di software e servizi di automazione per aiutare BP ad ottenere una maggiore produzione e un funzionamento sicuro. Ciò include il sistema di automazione DeltaV™ di Emerson che controlla le funzioni di sicurezza critiche oltre alla produzione della testa pozzo, alla perforazione e al trasferimento di oil & gas al terminale onshore Sangachal.
Le tecnologie di automazione prevengono inoltre i rischi relativi alla sicurezza e consentono il monitoraggio remoto, riducendo l'esposizione delle persone e prolungando gli intervalli tra i principali interventi di manutenzione. Le reti cablate e wireless collegheranno più di 1.000 strumenti di misura Emerson per monitorare la pressione, la portata, la temperatura e la corrosione delle tubazioni. Emerson fornirà anche tutte le valvole critiche di controllo, arresto e isolamento, collegate mediante la propria tecnologia di posizionamento digitale.
“Quest'ultimo progetto si basa sulla proficua collaborazione tra BP ed Emerson sugli sviluppi della fase 2 per West Chirag e Shah Deniz", ha affermato Jim Nyquist, presidente del gruppo per i sistemi e i software aziendali di Emerson. “La nostra vasta esperienza nell'aiutare le aziende a raggiungere il successo di progetti di investimento ci ha permesso di diventare un partner fidato per trasformare digitalmente i grandi progetti come Azeri Central East.”