Decarbonizzazione in applicazioni di gas naturale
Esperienza e supporto di soluzioni integrate per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo al contempo una fornitura di gas sicura e la massima affidabilità del sistema.
Sostenibilità e decarbonizzazione sono diventate parti integranti delle discussioni sulla sicurezza energetica e sul garantire la crescita economica. Allo scopo di azzerare le emissioni nette entro il 2050, numerosi Paesi hanno introdotto leggi e sovvenzioni, oltre a investimenti pubblici e privati per incoraggiare l'uso di energia rinnovabile invece dei tradizionali combustibili fossili.
Per le società di trasmissione e distribuzione di gas naturale, l'iniezione di gas naturale rinnovabile (biometano) e idrogeno nelle loro infrastrutture sta accelerando la transizione verso una fornitura di energia a zero emissioni di carbonio.
Migliora le soglie di perdite/guadagni riducendo l'incertezza della misura.
Domande frequenti sulla miscelazione di idrogeno e gas naturale rinnovabile
"Rinnovabile" descrive una fonte di energia che può essere reintegrata alla velocità in cui viene utilizzata dai cicli ecologici naturali. Fonti come vento, luce solare e acqua si trovano naturalmente, in quantità illimitata e possono essere riutilizzate. Il gas naturale è un combustibile fossile che si forma sotto la superficie della terra da materiale organico decomposto nel corso di milioni di anni ed è considerato non rinnovabile.
Denominato con vari nomi, come gas di compostaggio, gas palude e gas di fognature, il biogas si produce in modo naturale dalla decomposizione dei rifiuti organici. Si tratta di una miscela di gas, principalmente metano, anidride carbonica, solfuro di idrogeno e silossani. Quando una materia organica come letame animale, rifiuti alimentari, acque reflue e liquami è soggetta a digestione anaerobica ("senza aria"), viene scomposta da microrganismi attraverso la fermentazione per rilasciare biogas. A causa dell'elevato contenuto di metano, il biogas è infiammabile e può essere purificato ulteriormente per produrre biometano o gas naturale rinnovabile.
I rifiuti organici in discarica (alimenti, carta, rifiuti di cantiere, ecc.) producono una miscela di gas mentre si decompongono. Il metano, l'anidride carbonica e i composti organici volatili della miscela migrano verso l'alto attraverso gli spazi porosi e hanno un impatto negativo significativo sull'ambiente. Il metano ha da 28 a 36 volte l'effetto di riscaldamento ambientale rispetto al CO2, producendo un impatto più significativo. Quindi, la cattura di gas di discarica fuggitivo per processarlo, purificarlo e migliorarlo alla qualità da tubature riduce le emissioni e può sostituire i combustibili fossili ad alto tenore di carbonio con combustibili rinnovabili a basso tenore di carbonio.
Gas naturale rinnovabile (RNG) è un termine utilizzato per descrivere il biogas che è stato migliorato, per l'uso al posto del gas naturale convenzionale. È prodotto da più fonti, tra cui discariche, aziende agricole, acque reflue e rifiuti organici urbani.Il biogas grezzo viene catturato e purificato per una varietà di usi finali: come combustibile da trasporto, applicazioni di riscaldamento, produzione di elettricità e come materia prima per prodotti bio. La capacità di miscelare RNG nell'infrastruttura di gas esistente sta accelerando la transizione verso una fornitura di energia a zero emissioni di carbonio.
L'idrogeno è una delle molecole più piccole e tende quindi a disperdersi di più rispetto al gas naturale.Infatti, a causa della sua bassa densità, la dispersione di idrogeno può arrivare ad essere il triplo rispetto al gas naturale su base volumetrica.Le molecole di idrogeno possono inoltre permeare direttamente attraverso i metalli e gli elastomeri.Il portafoglio in evoluzione di Emerson include skid per la miscelazione di idrogeno e prodotti per il controllo della pressione progettati per soddisfare gli standard del settore e testati per garantire la riduzione del rischio di perdite e permeazione.
L'infragilimento da idrogeno, noto anche come fessurazione indotta da idrogeno o assistita da idrogeno, è la riduzione della duttilità di un materiale metallico causata dall'assorbimento di idrogeno.Molti materiali metallici sono suscettibili all'infragilimento da idrogeno, soprattutto a pressioni molto elevate.Tuttavia, sol perché un metallo è suscettibile all'infragilimento da idrogeno non significa che non possa essere utilizzato, poiché la maggior parte delle pressioni di distribuzione del gas naturale è talmente bassa da non causare una riduzione significativa della duttilità con l'assorbimento di idrogeno.Il portafoglio Emerson comprende skid per la miscelazione di idrogeno e prodotti di controllo della pressione idonei per il servizio di idrogeno in varie applicazioni.