Il nuovo software di ingegnerizzazione di Emerson accelera la modernizzazione degli impianti grazie all'intelligenza artificiale

Il software REVAMP accelera la modernizzazione degli impianti con l'IA

REVAMP è una soluzione software innovativa, basata su cloud, che gestisce la transizione delle applicazioni legacy al controllo ottimale. Immagine ad alta risoluzione

REVAMP semplifica e velocizza la transizione verso un'architettura di automazione moderna, riducendo i costi di gestione fino al 15%

AUSTIN, Texas (29 agosto 2023) - Emerson, leader mondiale di tecnologia e software, (NYSE: EMR) sta aiutando i clienti a passare in modo più rapido ed efficiente dalla tecnologia legacy ad un'architettura di automazione moderna DeltaV™, che consente di aggiornare e digitalizzare le operazioni. La soluzione software avanzata REVAMP di Emerson utilizza il cloud computing e l'intelligenza artificiale (IA) per automatizzare fino al 70% la configurazione dei sistemi, ridurre gli errori e il lavoro di conversione manuale e tagliare i costi di gestione fino al 15%.

"Troppo spesso i team che lavorano ai progetti di modernizzazione si scoprono in ritardo sulla tabella di marcia a causa di carichi di lavoro pesanti e imprevisti e di errori dovuti alle conversioni manuali", ha dichiarato Claudio Fayad, vicepresidente della tecnologia per Process Systems and Solutions di Emerson. "REVAMP di Emerson aiuta i team di progettazione a modernizzare i sistemi in modo più semplice, puntuale e nel rispetto del budget, riducendo al minimo gli errori e le interruzioni della produzione".

Le aziende che intendono modernizzare i sistemi di controllo e sicurezza spesso assumono come punto di partenza un codice vecchio di decenni che deve essere quindi trasferito al software attuale. La conversione manuale di questo codice è un processo complesso che fa aumentare drasticamente tempi e costi di gestione per i progetti. 

Il software avanzato REVAMP di Emerson combina un'ampia base di conoscenze che derivano da progetti di modernizzazione simili con una vasta libreria di esperienze di Emerson nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale in continuo aggiornamento. Ogni sistema di controllo modernizzato alimenta il software REVAMP, creando algoritmi di apprendimento che diventano sempre più intelligenti e rapidi nel convertire il codice legacy. 

L'intelligenza artificiale applicata in REVAMP informa il team del progetto sui requisiti tecnici, prima ancora che inizi la migrazione, semplificando in tal modo la pianificazione. Il motore di intelligenza artificiale analizza i file nativi dei sistemi di controllo distribuiti, dei sistemi di sicurezza strumentati o dei backup dei controllori logici programmabili esistenti, utilizzando una libreria globale di migliaia di progetti già implementati per ordinare, selezionare e automatizzare le attività di progettazione. Il progetto di modernizzazione viene automaticamente documentato in modo completo, con porzioni significative che possono essere generate nel sistema di controllo DeltaV, abilitando le funzionalità più recenti e utilizzando standard moderni.

I team di progetto Emerson di tutto il mondo hanno accesso alle funzionalità e alle librerie più recenti di questo strumento sicuro e cloud-native. Inoltre, grazie all'apprendimento automatico incorporato, le librerie si arricchiscono e migliorano man mano che i progetti diventano più efficienti nel tempo.

Scopri di più sul sito Emerson.com/revamp.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  Twitter Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, compresa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta i produttori ibridi, di processo e discreti a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.