Immagine - Nuove sfide, nuove opportunità

Trasformazione digitale

Proteggere per prosperare: affrontare le crescenti minacce alla sicurezza informatica

Di Michael T. Lester


 

I produttori, le forniture e gli operatori di infrastrutture critiche devono affrontare minacce alla sicurezza informatica sempre più sofisticate. Gli attacchi sono in continua evoluzione, poiché il malware mercificato e le tecnologie avanzate forniscono nuove opzioni agli autori degli attacchi.

La motivazione per attacchi informatici è ancora in gran parte il guadagno finanziario, ma gli attori statali nazionali sono sempre più coinvolti e si verificano sempre più numerosi gli attacchi da parte di vari soggetti che mirano allo spazio di controllo industriale.

Una sicurezza informatica efficace richiede l'aggiornamento sulle minacce più recenti, l'esecuzione di un inventario in tempo reale delle risorse, il miglioramento delle funzionalità di rilevamento delle minacce, la garanzia che le apparecchiature e i dispositivi dispongano delle misure di difesa più recenti, l'applicazione di patch e aggiornamenti dei sistemi e il miglioramento delle funzionalità di risposta agli incidenti. Inoltre, le politiche e le procedure, la riqualificazione della forza lavoro e la formazione periodiche sono tutti aspetti chiave della sicurezza informatica che devono essere considerati per proteggere con efficacia i sistemi critici seguendo un approccio basato sui rischi.

Per i produttori che desiderano utilizzare il potenziale dell'Industrial Internet of Things (IIoT), la sicurezza informatica è una delle principali preoccupazioni. La necessità di una sicurezza informatica efficace è ben nota, ma non c'è un'approfondita comprensione del tema all'interno del settore. La progettazione e l'implementazione della tecnologia IIoT richiede nuove competenze ed esperienze specifiche nella sicurezza informatica. Le nuove soluzioni, se non implementate e gestite in sicurezza, possono introdurre nuovi vettori di minacce.

Individuazione delle vulnerabilità

Nell'ambito della produzione, le soluzioni ingegnerizzate con costi di spesa patrimoniale più elevati creano ostacoli verso l'aggiornamento dei sistemi e rallentano il cambiamento. I sistemi obsoleti non del tutto corretti o ben protetti con un approccio in profondità alla difesa sono più vulnerabili.

Per i produttori che desiderano sfruttare il potenziale dell'Industrial Internet of Things (IIoT), la sicurezza informatica è una delle preoccupazioni principali

Gli utenti devono attribuire priorità alle azioni da adottare in risposta a minacce e attacchi identificati e creare una tabella di marcia per tali azioni. Si intendono inclusi l'implementazione e i test periodici della risposta agli incidenti e dei piani di backup/ripristino per tutte le persone, i processi e le tecnologie della propria organizzazione durante il ciclo di vita di ciascuno di questi. Anche qualcosa di semplice, come la gestione degli account utente, deve corrispondere al ciclo di vita di ogni utente, dal momento in cui viene autorizzato la prima volta al momento in cui esce dall'organizzazione.

È sempre più necessaria la collaborazione tra le parti interessate IT e OT per l'implementazione di nuovi sistemi e servizi che aiutino un'organizzazione a trasformarsi digitalmente.  Nello sviluppo di una strategia di sicurezza informatica, le parti interessate IT e OT devono comprendere una i punti di forza dell'altra e come si possano raggiungere gli obiettivi aziendali mantenendo al contempo i massimi livelli di sicurezza.

Ogni competenza porta qualcosa di diverso al tavolo, con un processo altamente standardizzato e OT con una soluzione più ingegnerizzata. Gli obiettivi di entrambe le parti interessate devono essere esaminati e i requisiti stabiliti, per evitare lacune e rischi per le operazioni. I fornitori di automazione possono rendere più efficace l'implementazione sicura dei sistemi fornendo un portafoglio a più livelli di controlli, procedure e servizi di sicurezza che migliorano la sicurezza dei sistemi e aiutano gli utenti finali a dare priorità alle valutazioni di sicurezza informatica.

Le organizzazioni devono prendere in considerazione la sicurezza informatica durante la progettazione e l'ingegnerizzazione front-end di un progetto di sistema di controllo. Troppo spesso le difese di sicurezza informatica vengono aggiunte in un secondo momento, ma questo si rivela spesso più costoso ed è raramente efficace rispetto all'integrazione della sicurezza informatica nel progetto. Questo viene definito un concetto di "Shift Left". La progettazione intrinsecamente sicura, insieme a un'analisi appropriata dei rischi informatici, deve includere una revisione delle caratteristiche e dei controlli di sicurezza per garantire la loro efficacia contro il panorama in evoluzione delle minacce informatiche.

Per supportare la giustificazione aziendale di un'iniziativa di sicurezza informatica, le valutazioni possono essere utilizzate come metriche di riduzione del rischio che rappresentano il progresso delle iniziative informatiche attuate finora e la potenziale sicurezza offerta dall'implementazione di ulteriori protezioni informatiche. Un buon metodo per giustificare le funzionalità di sicurezza informatica può essere il concetto di "Shift Left", in cui ogni euro di sicurezza proattiva speso corrisponde a più di 60 euro di sicurezza reattiva.

Se si verifica un attacco, il modo migliore per superarlo è avere un piano di risposta ben documentato e dimostrato. In breve, il superamento di un attacco non va a buon fine senza le funzioni, i controlli e un piano ben ponderato di sicurezza informatica.

Un problema culturale
Quando la sicurezza informatica non fa parte della cultura di un'organizzazione, il personale dedicato finisce con il creare un rischio informatico significativo con azioni involontarie che aprono vulnerabilità. Una cultura pervasiva della sicurezza informatica riduce i rischi derivanti dalle minacce interne ed esterne. Il personale addetto alla formazione sulle nuove tecnologie e alla sicurezza informatica correlata contribuisce a creare una cultura della sicurezza informatica.

In breve, il superamento di un attacco non va a buon fine senza le funzioni, i controlli e un piano ben ponderato di sicurezza informatica

È fondamentale creare opportunità di formazione per i dipendenti finalizzati ad aumentare le loro competenze in materia di tecnologia e sicurezza informatica. L'aggiornamento delle competenze può richiedere tempo, ma educare la forza lavoro ad accettare consapevolmente la responsabilità e la proprietà della sicurezza informatica è un buon primo passo. Quando la sicurezza informatica non è più responsabilità di qualcun altro, le persone naturalmente porranno molte più domande e collaboreranno con gli esperti per prevenire conseguenze involontarie.

La sicurezza informatica richiede più di una semplice tecnologia. La sicurezza informatica richiede un cambiamento di comportamenti e cultura. Una comprensione radicata in tutta l'organizzazione del "perché" e del "come" della sicurezza informatica è fondamentale per la realizzazione di cambiamenti comportamentali significativi. È quindi importante costruire una cultura della sicurezza informatica che includa persone, processi e tecnologie.

Tutte le informazioni sulla trasformazione digitale

Gestire la sicurezza informatica attraverso un approccio basato sul rischio

Adottando un approccio alla sicurezza informatica basato sul rischio, i fornitori di energia e acqua possono meglio identificare le potenziali...

Salvare più vite con la produzione digitalizzata nel settore delle scienze biologiche

Uno sguardo alla visione di Emerson relativamente alla digitalizzazione del settore delle scienze biologiche per accelerare lo speed-to-market e...

Gestione del rischio e delle minacce informatiche: ritorno ai principi fondamentali

Emerson aiuta i clienti a proteggere le loro risorse vitali dagli attacchi informatici.

Proteggere per prosperare: affrontare le crescenti minacce alla sicurezza informatica

Per i produttori che desiderano sfruttare il potenziale dell'Industrial Internet of Things (IIoT), la sicurezza informatica è una delle...

Emerson rende reale la trasformazione digitale

Emerson lavora per aiutare i clienti a sviluppare e implementare iniziative di trasformazione digitale per risolvere i problemi di operatività.

Promuovere un Digital Focus per aiutare i clienti

Emerson sta aiutando i clienti a realizzare rapidamente il valore dell'investimento nella tecnologia dell'automazione.

Fondamenti di Plantweb: analisi operativa

L'ecosistema digitale Plantweb di Emerson promuove la trasformazione digitale attraverso il portafoglio di soluzioni di analisi operativa più...

Un approccio intelligente e scalabile

La trasformazione digitale può creare confusione, ma un partner come Emerson può contribuire a fare chiarezza e offrire un percorso da seguire.

Come sfruttare le analisi operative

Le analisi aiutano a informare l'azione che porta a prestazioni rivoluzionarie.

Tecnologia DeltaV™ per le operazioni di nuova generazione

Il team DeltaV™ di Emerson offre una visione unica su come i responsabili degli impianti, gli operatori e gli ingegneri possono trasformare...

Trasformazione digitale per il settore energetico

Le soluzioni wireless di Emerson possono aiutare il settore energetico a implementare in modo rapido e semplice nuovi processi di monitoraggio.

La trasformazione digitale dell'energia: dal concetto alla realtà

La tecnologia digital twin consente al settore energetico di aumentare i tempi di attività e di ridurre gli errori umani, cercando al contempo di...

Chevron promuove il miglioramento operativo con una soluzione per i servizi connessi

In collaborazione con Emerson e Microsoft®, Chevron ha implementato una soluzione di monitoraggio abilitata al cloud per gli scambiatori di...

Dare vita alla catena del freddo

Sapevi che le fragole fanno fino a 20 fermate nella catena del freddo prima di arrivare a casa tua?

Quartile superiore: il business case per la trasformazione digitale

La trasformazione digitale può avere un impatto trasformativo per le imprese, purché l'approccio sia quello giusto. Emerson può aiutare.

La trasformazione digitale è una discussione di alto livello

La trasformazione digitale consente ai dati relativi al tempo e all'analisi intelligente di guidare il valore del business e consentire alle...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.