Decarbonizzazione in applicazioni con gas naturale
Esperienza e supporto alle soluzioni integrate per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo al contempo una fornitura sicura di gas e la massima affidabilità del sistema.
Sostenibilità e decarbonizzazione sono diventate parti integranti delle discussioni sulla sicurezza energetica e sul garantire la crescita economica. Allo scopo di azzerare le emissioni nette entro il 2050, numerosi Paesi hanno introdotto leggi e sovvenzioni, oltre a investimenti pubblici e privati per incoraggiare l'uso di energia rinnovabile invece dei tradizionali combustibili fossili.
Per le società di trasmissione e distribuzione di gas naturale, l'iniezione di gas naturale rinnovabile (biometano) e idrogeno nelle loro infrastrutture sta accelerando la transizione verso una fornitura di energia a zero emissioni di carbonio.
La sostenibilità è, per ottime ragioni, l'imperativo più importante per molti settori in questo momento. La necessità di preservare le risorse, trovare soluzioni più responsabili dal punto di vista ambientale e ridurre l'impatto sul pianeta non è mai stata così cruciale.
Migliora le soglie di perdite/guadagni riducendo l'incertezza della misura.
Domande frequenti sulla miscelazione di idrogeno e gas naturale rinnovabile
"Rinnovabile" descrive una fonte di energia che può essere reintegrata alla velocità in cui viene utilizzata dai cicli ecologici naturali. Fonti come vento, luce solare e acqua si trovano naturalmente, in quantità illimitata e possono essere riutilizzate. Il gas naturale è un combustibile fossile che si forma sotto la superficie della terra da materiale organico decomposto nel corso di milioni di anni ed è considerato non rinnovabile.
Denominato con vari nomi, come gas di compostaggio, gas palude e gas di fognature, il biogas si produce in modo naturale dalla decomposizione dei rifiuti organici. Si tratta di una miscela di gas, principalmente metano, anidride carbonica, solfuro di idrogeno e silossani. Quando una materia organica come letame animale, rifiuti alimentari, acque reflue e liquami è soggetta a digestione anaerobica ("senza aria"), viene scomposta da microrganismi attraverso la fermentazione per rilasciare biogas. A causa dell'elevato contenuto di metano, il biogas è infiammabile e può essere purificato ulteriormente per produrre biometano o gas naturale rinnovabile.
I rifiuti organici in discarica (alimenti, carta, rifiuti di cantiere, ecc.) producono una miscela di gas mentre si decompongono. Il metano, l'anidride carbonica e i composti organici volatili della miscela migrano verso l'alto attraverso gli spazi porosi e hanno un impatto negativo significativo sull'ambiente. Il metano ha da 28 a 36 volte l'effetto di riscaldamento ambientale rispetto al CO2, producendo un impatto più significativo. Quindi, la cattura di gas di discarica fuggitivo per processarlo, purificarlo e migliorarlo alla qualità da tubature riduce le emissioni e può sostituire i combustibili fossili ad alto tenore di carbonio con combustibili rinnovabili a basso tenore di carbonio.
Gas naturale rinnovabile (RNG) è un termine utilizzato per descrivere il biogas che è stato migliorato, per l'uso al posto del gas naturale convenzionale. È prodotto da più fonti, tra cui discariche, aziende agricole, acque reflue e rifiuti organici urbani.Il biogas grezzo viene catturato e purificato per una varietà di usi finali: come combustibile da trasporto, applicazioni di riscaldamento, produzione di elettricità e come materia prima per prodotti bio. La capacità di miscelare RNG nell'infrastruttura di gas esistente sta accelerando la transizione verso una fornitura di energia a zero emissioni di carbonio.
L'idrogeno è una delle molecole più piccole e tende quindi a disperdersi di più rispetto al gas naturale.Infatti, a causa della sua bassa densità, la dispersione di idrogeno può arrivare ad essere il triplo rispetto al gas naturale su base volumetrica.Le molecole di idrogeno possono inoltre permeare direttamente attraverso i metalli e gli elastomeri.Il portafoglio in evoluzione di Emerson include skid per la miscelazione di idrogeno e prodotti per il controllo della pressione progettati per soddisfare gli standard del settore e testati per garantire la riduzione del rischio di perdite e permeazione.
L'infragilimento da idrogeno, noto anche come fessurazione indotta da idrogeno o assistita da idrogeno, è la riduzione della duttilità di un materiale metallico causata dall'assorbimento di idrogeno.Molti materiali metallici sono suscettibili all'infragilimento da idrogeno, soprattutto a pressioni molto elevate.Tuttavia, sol perché un metallo è suscettibile all'infragilimento da idrogeno non significa che non possa essere utilizzato, poiché la maggior parte delle pressioni di distribuzione del gas naturale è talmente bassa da non causare una riduzione significativa della duttilità con l'assorbimento di idrogeno.Il portafoglio Emerson comprende skid per la miscelazione di idrogeno e prodotti di controllo della pressione idonei per il servizio di idrogeno in varie applicazioni.