Aplicações comuns para instrumentação de medição industrial
Explore as soluções de instrumentação para desafios enfrentados em diferentes setores.
A otimização da energia e o monitoramento do pH do mosto determinam a solubilidade do lúpulo e controlam o corpo, o paladar e a clareza.
Melhore o potencial de rendimento e garanta o processo de maturação
Garantia de ciclos rápidos e controle preciso de pressão para o processo de enchimento
Após a purificação, o suco natural é aquecido com vapor para evaporar a água natural. Após a evaporação, o xarope de caramelo entra no processo de cristalização, onde as panelas a vácuo continuam concentrando o açúcar.
Estes skids portáteis são instalados no monte de lixiviamento. Instrumentos sem fio (P, F) darão a você mais visibilidade do processo de irrigação, detectando falhas, como tubos de irrigação entupidos ou quebrados. Como resultado, o processo de lixiviamento fica mais estável e os custos de operação e de manutenção são reduzidos. Ao mesmo tempo, a segurança do pessoal é aumentada à medida que não é mais preciso que operadores se posicionem sobre o monte de lixiviamento.
Melhore a fabricação de bateladas de ânodos, cátodos e eletrólitos de baterias de íon-lítio
Medição precisa para reduzir o retrabalho e o desperdício
Controle de mistura e concentração de soda cáustica para limpeza do fermentador
Garantia de ciclos rápidos e controle preciso da vazão para o processo de enchimento
Controle preciso e perfis de evaporação do controle de medição da vazão total garantindo qualidade consistente e tempo de fermentação previsível.
Monitore o nível, a temperatura e a vazão em bacias de retenção com tecnologias wireless.
Aumente a utilização de enzimas e reduza os custos com a instrumentação de vazão.
Otimize o processo de medidores de vazão magnéticos em trechos retos limitados a montante e a jusante
Monitoramento contínuo e de nível pontual com tecnologia de radar e interruptor
Mede com precisão os níveis de inventário em silos de armazenamento de PVC, apesar das condições empoeiradas e das baixas constantes dielétricas.
Medição de nível precisa e confiável para melhor gerenciamento de riscos
Medição de nível precisa e confiável em condições difíceis
Melhore o ponto crítico de medição aumentando a segurança do usuário e reduzindo a manutenção
Meça com precisão os níveis de água com instrumentação higiênica em tanques de armazenamento estéreis e de alta temperatura.
Meça com precisão os níveis de cerveja para otimizar o enchimento, esvaziamento e o controle de bombas em tanques de armazenamento.
Obtenha medições precisas dos níveis de solvente para monitorar o enchimento e a descarga de tanques químicos com confiança.
Soluções de medição de nível de pontual e contínua
A medição de nível contínua e a detecção de nível em pontos ajudam a garantir processos de enchimento estáveis
Radares de alta frequência para penetrar em fluxos de processo desafiadores
Obtenha informações sobre seu tanque e garanta que a produção funcione sem interrupções.
Meça com precisão os níveis da tina de mostura para otimizar o controle do processo de mosturação na destilação.
Mede com precisão o conteúdo do tanque para monitorar e controlar a conversão de amidos em açúcares fermentáveis.
Monitore continuamente os níveis de etanol e destilados armazenados com tecnologias de medição precisas e confiáveis.
Meça com precisão os níveis do leite em transferências de laticínios com instrumentação por radar sem contato e sem manutenção.
Meça com precisão os níveis de gordura para desencadear limpeza oportuna nas operações de tratamento de águas residuais.
Obtenha medições precisas dos níveis de fluidos para monitorar o armazenamento, o enchimento e a descarga de água e produtos químicos com confiança.
Meça com precisão os laticínios em tanques de mistura, apesar de turbulência, agitadores ou mudanças nas condições do processo.
Monitore o nível, a temperatura e a vazão em bacias de retenção com tecnologias wireless.
Meça com precisão os níveis de mosto para garantir a fermentação completa e alcançar o sabor desejado da cerveja.
Meça os níveis de água e produtos químicos de CIP com precisão e higiene em ambientes leiteiros desafiadores.
Meça com precisão os níveis e monitore as bombas durante os processos atribulados de produção de laticínios e iogurte.
Meça com precisão os níveis dos laticínios para um processo de enchimento tranquilo e repetível, mesmo em recipientes de enchimento rápido e tanques pequenos.
Na fase de manuseio de beterrabas, o objetivo principal é minimizar a interação do operador e aumentar a segurança. O uso de tecnologias de medição de nível na calha pode ajudar a garantir que o nível da água permaneça consistente, evitando transbordamentos.
Meça com precisão os níveis de renina, mesmo em recipientes de enchimento rápido desafiadores.
Meça com precisão os níveis do tanque utilizando um radar sem contato, mesmo em recipientes de enchimento rápido desafiadores.
Medição higiênica e precisa dos níveis de sólidos e líquidos para bateladas confiáveis na produção de bebidas alcoólicas.
Meça com precisão os níveis de grãos de malte para maximizar a utilização do moinho de malte e evitar transbordamentos.
Medição de nível precisa e confiável para silos de grãos.
Mede de forma contínua e precisa os níveis de uísque para minimizar o desperdício, encurtar os tempos de ciclo e garantir a qualidade.
O monitoramento sem fio para integridade da carcaça e da tubulação de cabeças de poço corta gastos e aumenta a eficiência da manutenção.
Soluções de medição e controle de nível pontual e contínuas para a indústria petroquímica
Ao receber resíduos de estações de tratamento de esgoto ou processos de limpeza de esgoto, ela é transferida para um tanque de recebimento e, em seguida, alimentada na fase de tratamento de esgoto.
Otimize o suprimento de resíduos e evite um tempo de inatividade desnecessário com sensores confiáveis de nível por radar
Evite transbordamentos e operação a seco com controle preciso da bomba, graças aos sensores confiáveis de nível por radar
A entrada de água para sistemas de água potável é realizada com canais ao ar livre que transportam água da fonte (mar, lago, rio, represa) até a planta, onde é processada para obter água potável.
Controle preciso do inventário com sensores de nível por radar para garantir que as operações estejam funcionando sem problemas
Garanta um monitoramento confiável dos meios em tanques de armazenamento de produtos químicos com sensores de nível por radar
Obtenha um monitoramento confiável de nível e vazão dos processos de desidratação de lodo com sensores de nível de radar
Controle confiável e contínuo dos níveis de água com sensores de nível por radar para evitar operação a seco e transbordamento
Se houver variações na vazão influente devido às condições climáticas, os tanques de equalização atuam como um tampão e garantem que as taxas de vazão sejam mantidas em níveis consistentes.
Otimize os processos de esvaziamento de recipientes e tarefas de inventário com sensores de nível de radar e tecnologia de detecção de nível de ponto
Obtenha informações sobre seus tanques de armazenamento e garanta operações suaves e eficientes com sensores de nível por radar
Melhore a eficiência operacional e otimize o suprimento de água potável com sensores de nível por radar
Otimize os processos de tratamento mecânico e separação em indústrias químicas e de águas residuais com sensores de nível por radar
As torres de água são tanques que armazenam água pronta para ser distribuída na rede. Normalmente, esses tanques são elevados para garantir que a pressão hidrostática force a água para baixo e para dentro do sistema.
O processo de tornar a água potável requer a adição de substâncias químicas, como alvejante, NaOH ou cloro, para tratar a água e separar partículas ou compostos suspensos e dissolvidos.
Meça com precisão o nível e a vazão para aprimorar a eficiência do processo nas estações de tratamento de águas residuais.
Evite transbordamentos em silos de lodo e tanques na capacidade máxima com os sensores de nível por radar
Monitore o conteúdo do lodo em leitos de secagem e otimize o suprimento de lama com sensores de nível de radar
Meça com precisão os níveis de água nos leitos de filtragem para ajudar a automatizar e otimizar os processos de filtração.
Meça com precisão os níveis de água para acionar automaticamente a limpeza oportuna de partículas das telas e peneiras.
Poços de depósito/fossas sépticas são frequentemente instalados no porão ou quintal de uma casa e são usados para armazenar águas residuais domésticas. Uma vez armazenada, uma bomba de depósito descarrega as águas residuais em um tanque de coleta ou em um caminhão de transporte.
Falhas mecânicas em elementos da esteira transportadora ocorrem com muita frequência, o que pode provocar um incêndio devido à alta fricção entre a esteira e os rolos. O sistema de monitoração de temperatura wireless da Emerson oferece visibilidade em tempo real dos pontos quentes em elementos críticos da esteira.
Quando a temperatura aumenta, um alerta é exibido na sala de controle para que sejam tomadas medidas para evitar incêndios e danos.
Melhore o tempo de atividade da planta e reduza os custos de manutenção usando dados de corrosão de alta qualidade para monitorar a integridade do tambor de vapor.
Otimize a manutenção e maximize a disponibilidade da planta com dados de corrosão de alta qualidade para tanques de armazenamento de etileno.
Melhore o tempo de atividade da planta e reduza os custos de manutenção dos trocadores de linha de transferência de etileno usando dados precisos de corrosão.
Aumente a disponibilidade da planta de etileno com o monitoramento contínuo da corrosão das áreas de serviços públicos.
Extratores de amina são uma parte crítica das usinas de gás, assim qualquer tempo de inatividade pode causar paralisações em toda a planta.
Soluções de segurança para detecção de gás e chamas para o setor de petróleo e gás
Soluções de segurança para detecção de gás e chamas para o setor de petróleo e gás
Soluções de segurança para detecção de gás e chamas para o setor de petróleo e gás
Soluções de segurança para detecção de chamas e de gás para o setor de petróleo e gás.
As estações transformadoras usam uma variedade de equipamentos e sistemas, e cada uma apresenta seu próprio conjunto de riscos de incêndio. Os incêndios podem envolver válvulas CC, equipamentos externos ou internos isolados a óleo, cabos isolados a óleo, condensadores síncronos resfriados por hidrogênio ou isolados com revestimento PCB.
Monitoração da concentração química de limpeza com condutividade
Melhore a qualidade de eletrólito com sensores de condutividade de longa vida útil
Melhore a vida útil do sensor de pH em aplicações com sulfeto elevado.
Garanta o monitoramento contínuo da utilização de esgoto com sensores fáceis de instalar
Uma tecnologia econômica e amplamente usada
O sensor de condutividade é usado para detectar se a fase de água ou a fase orgânica está presente no ponto de medição dos separadores de processamento químico.
Obtenha controle adicional com medição precisa de pH
Solução de monitoramento sem fio para garantir a operação do sistema de barca de bomba sem problemas
Moinhos SAG e de bolas são os equipamentos mais fundamentais no processo de M&M
Falhas mecânicas em elementos da esteira transportadora ocorrem com muita frequência, o que pode provocar um incêndio devido à alta fricção entre a esteira e os rolos. O sistema de monitoração de temperatura wireless da Emerson oferece visibilidade em tempo real dos pontos quentes em elementos críticos da esteira.
Quando a temperatura aumenta, um alerta é exibido na sala de controle para que sejam tomadas medidas para evitar incêndios e danos.